This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:电源为0V 时、有关 GPIO1的内部电阻器

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059872/tps65988-about-internal-resistor-of-gpio1-when-power-is-0v

器件型号:TPS65988

我们在固件工具(应用定制工具)上启用了 GPIO#1的内部下拉功能。

当功率为0V (VBUS1=0V、VBUS2=0V、VIN_3V3=0V)时,内部电阻是否变为启用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN_3V3为器件供电。 如果该电压为0V、则器件断电。  我认为 GPIO 不会被下拉、因为这是一个活动路径。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    这意味着、

    当器件断电时,GPIO1是否变为高阻态?

     数据表第4页上的1Mohm 电阻是什么意思? 内部电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示、如果未使用 GPIO、则应使用1M 欧姆电阻器将其连接到 GND。 未上电时、它将为高阻态