This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:应用问题:如何使用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059575/tps65988-application-question-how-to-use

器件型号:TPS65988

你(们)好

  只是快速确认一下。

应用是 从 VBUS 向电路板提供15V 电压。

我是否理解此应用需要使用 具有 SPI I/F 的 CPU 板并使用 从 SPI 引脚到内部闪存的 TPS6598x 实用工具进行预编程?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您需要使用 SPI 闪存来存储 PD 配置、或在通过主机/EC 启动后将其推送到 PD。

    谢谢、

    哈里