This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418 ESD

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059466/tca8418-tca8418-esd

器件型号:TCA8418

大家好、团队、

现在、我们将 TCA8418E 切换到 TCA8418、但从8418E 开始、我们在数据表中看到15kV EDS 的具体值、而在8418中没有进行澄清。  

那么、我们可以使用8418E 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8418的 E 版本修复了一些非 E 勘误表、但也升级了 ESD 等级。 只要您了解勘误表并能接受较低的 ESD 额定值、就可以使用非 E 版本。 如果您需要在 GPIO 引脚上支持15kV ESD、则需要为这些引脚添加外部保护。

    两个器件之间的软件应相同。

    -Bobby