This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:将输入信号反相

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058804/ds110df111-invert-the-input-signal

器件型号:DS110DF111

你好。 我有疑问。
如果我想反转输入信号、有哪种方法?
此外、如果您想在输入之前连接逻辑、是否有适合该器件的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我想反转输入信号、有哪种方法?

    • 请参阅以下数据表摘录:

    7.5.1.19反相输出极性->寄存器0x1f、位7

    在某些系统中、数据的极性无关紧要。 在重要的系统中、确实如此
    有时、出于跟踪路由的目的、例如反转正则是必要的
    数据信号的极性。 DS110DF111可通过寄存器写入来反转数据信号的极性。 向寄存器0x1f 的位7写入1会反转 所选通道的输出信号极性。 这可以在系统设计和电路板布局方面提供额外的灵活性。

    此外、如果您想在输入之前连接逻辑、是否有适合该器件的产品?

    • 我不知道您说的"输入前的逻辑"是什么意思。 请澄清。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望反转此器件的信号极性的输入和输出。
    此器件可实现输出信号反相、但似乎无法反相输入信号。

    是否有一个反相缓冲器可以与连接到 INA_P、INA_N 的器件匹配?
    或者是否有其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、无法在重定时器级别反相输入信号。 相反、客户可以在 PCB 布线级别反转 p 和信号。

    谢谢、

    罗德里戈