This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:内核差异

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059786/dp83848vyb-difference-in-kernel

器件型号:DP83848VYB
主题中讨论的其他器件:DP83848H

大家好、

有关 DP83848器件的问题。

我购买了采用48引脚 LQFP 封装的 DP83848IVV/NOPB 器件。

我的 Linux 内核将 PHY 供应商 ID 读取为0x2000 5C90、这与 SNLS266E 2007年5月修订的2015年3月器件数据表不匹配。 相反、它与 DP83848H/J/M/T 器件的 SNLS250E–2008年5月–修订版2015年4月数据表相匹配。

 通常情况下,我会担心与数据表之间的偏差,但我在使部件正常工作方面遇到了问题。 它可以正常接收所有数据,我可以从嵌入式 Linux 操作系统运行“tcpdump”,并查看传入的消息和尝试回复,但 DP83848不会传输。 (使用了默认自举、然后向 PHYADDR1添加了一个外部2.2K 上拉电阻、以确保其不处于隔离模式。)

 那么、这些芯片实际上是相同的、只是封装不同吗?

此致- RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    PHY 是否在线? 是否所有电源引脚都足够供电、XI/XO 是否满意?

    您使用的是什么 MAC 接口? 如果您使用 MII 回送模式、您是否看到 PHY 传输数据?

    链路状态是什么?

    此致、

    Gerome