This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159能否报告 PLL 同步损耗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059320/sn65dp159-can-the-sn65dp159-report-pll-sync-loss

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TDP142SN65DP141

我们将 SN65DP159视为直列式 DP 转 DP 均衡 器、并希望监控 PLL 控制和状态寄存器(地址= 0x00)位7 "PLL_clock"、以识别输入信令上的同步事件丢失。 建立链路并 具有功能锁定后、该位将更改为锁定。 如果输入同步丢失 、则不清除该位、如果该位将更新 为"0"以指示同步/锁定丢失。  

在 SLLA358中、似乎指示控制 MCU 需要 监控同步丢失情况并重新初始化 DP159设置。 MCU 是否可以假定使用 PLL 锁定指示位来指示此 事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DP 均衡器、为什么不使用 SN65DP141或 TDP142?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    正确、TDP142似乎更适合我的显示端口应用。

    谢谢