This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:VCC 引脚可以断开吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001, TPD4S012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059699/tpd4e001-vcc-pin-can-be-open

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件: TPD4S012

各位专家:

下面是 TPD4E001的方框图。 它可以钳制 IO 电压。  

下面是 TPD4S012的另一个 ESD 器件方框图。

它仅与 TPD4E001的 Vcc 引脚非常相似。 如果 TPD4E001的 Vcc 引脚保持开路、它的功能是否与 TPD4S012相同? Vcc 引脚对 TPD4E001和 TPD4S012有何影响?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    TPD4E001上的 Vcc 引脚用于 调节 IO 引脚的钳位性能。 您可以看到、它连接到每个 IO 引脚的导流二极管的阴极。 因此、如果 IO 引脚上的电压增加到超过 Vcc 电压、电流将开始流过 Vcc 线路、直至发生齐纳击穿(约为11V)。如果 Vcc 引脚保持开路、器件将仅在击穿电压下开始导电。  

    对于 TPD4S012、Vbus 引脚 与其它 IO 引脚完全分离。 它具有一 个独立的齐纳二极管、其击穿电压高于其他 IO 引脚。 因此、如果您将 Vbus 引脚保持断开状态、它将不会对其他 IO 引脚产生影响。  

    此致、

    Matt Smith