This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:泄漏问题

Guru**** 2956430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059219/pca9306-leakage-question

器件型号:PCA9306

大家好、

下面是有关 PCA9306的问题。 请帮您提供意见? 谢谢。

1、当 EN =低电平时、"断开"的含义是什么?

2.当 EN=低电平时、SCL 和 SDA 引脚是否会相互泄漏?

此致

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

    这些开关只是 N 沟道 MOSFET。 当 EN 为低电平时、栅源极电压为零或负、晶体管处于非活动状态。

    µA 电流指定为 IIH≤5 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

     IIH 是 指器件静态电流还是 SDA/SCL SW 的泄漏电流?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     IIH 是泄漏电流。 没有静态电流、因为该器件没有电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Hardy、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott