This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF 的作用是什么?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059659/pca9306-what-is-the-role-of-the-vref

器件型号:PCA9306

您好!

我将使用 I2C 转换器(PCA9306)设计电路。

我不知道 VREF 的作用是什么? 请解释一下。

谢谢。

 

스위치(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需按数据表中所示连接它们。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung-Gon:

    VREF 引脚与 EN 引脚结合使用、可在导通 FET 上为 SCL 和 SDA 信号生成内部栅极偏置。 在电压转换应用中、Vref2上的电压将小于 Vcc2、因此使用如下所示的串联电阻器连接此引脚和 EN 非常重要。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott