This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:如何运行全高清视频源

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1EVM, DS90UB949A-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059215/ds90ub949a-q1evm-how-to-run-full-hd-video-source

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1EVMALP

尊敬的所有人:

我在进行全高清视频源测试时遇到问题。

请告诉我如何使用 DS90UB949A-Q1EVM 和 DS90UB948-Q1EVM 运行全高清视频源(1920 x 1080、60fps)。

我正在尝试使用所附图像中所示的评估系统来检查全高清视频源是否运行。

使用此评估系统、我可以在显示屏上获取视频、但显示的是 HD 视频(1280 x 720)、而不是全高清视频(1920 x 1080、60fps)。

已参阅 DS90UB949数据表的"8.4.2.2双链路运行"部分、但当前情况显示系统可能无法自动配置为双链路模式。

此致、

AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:  

    默认 EDID 为720p。 在 ALP 中、您是否在连接 EVM 之前尝试使用1080p 配置加载 EDID? 请参阅随附的屏幕截图以供参考。  

    请告诉我这是否有帮助。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    感谢您的快速回复。

    根据您的建议、我尝试使用 ALP 加载采用1080p 配置的 EDID、并能够在显示屏上获得全高清视频。

    感谢您的建议。

    AG