This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:在 OE 低电平时对 i2c 线路进行完整性检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059361/tca9517-sanity-check-on-i2c-lines-with-oe-low

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66

我看不出它被明确写入"sda 和 SCL 在 OE 为低电平时具有高阻抗"。 您能确认情况吗?

我有一条总线用于使用混合数据传输速率。 我将把它们放置在 FM 器件的前面、并在它们关闭时以 FM+运行总线的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如功能方框图和9.14节中的表1所示、EN =低电平禁用输出驱动器。 那么、剩下的是高阻抗输入。

    如果您不需要缓冲或电平转换、像 SN74LVC2G66这样的简单开关就足够了。