This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:眼图失败

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059296/sn65lvcp114-eye-diagram-failed

器件型号:SN65LVCP114

您好专家、

客户将 SN65LVCP114与 QFP 一起使用、 并报告  在进入老化测试(45±5C) 15分钟时检测到一些具有异常眼图的故障;下降率4/37。

他们进行了 IC 换用测试、发现 芯片出现故障。   以下是供您参考的其他注意事项。 请您查看并告知可能的原因以及如何解决?  

故障器件:

只需使用 lane1数据作为我们的参考即可。

100g 虚拟负载:眼图 U+D = 300mV

40G 虚拟负载:眼图 U+D = 244mV

良好的设备:

只需使用 lane1数据作为我们的参考即可。

100g 虚拟负载:眼图 U+D = 313mV

40G 虚拟负载:眼图 U+D = 325mV

e2e.ti.com/.../NAPANOOK-Saturation-port-1-RX-fail.pdf

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我将在下周初对此进行回顾和跟进。