请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3221 大家好 、
MAX3221的电荷泵为1.8kHz,请问我们是否有200kHz 的电荷泵,例如 ADM3101EACPZ ?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Amelie、
用于 RS232器件的电荷泵电路具有大约100kHz ~ 200kHz 的电荷泵开关频率。

如果您查看此示波器截图上的蓝色标记、您可以看到飞跨电容器将电荷倾入存储电容器以产生更高的电压电势之间会产生开关效应。 此开关速率发生在100kHz ~ 200kHz 左右的频率下。
红色是存储电容器上的电荷通过负载耗散的稳压器周期。 稳压器周期 由输出端的电容和负载决定。
有关此主题的更多详细信息、请参阅 此处的电荷泵博客文章。
此致、
Tyler