This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:无源模式下可容差8Mbps CAN FD 帧

Guru**** 2548160 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058603/tcan1145-q1-tolerance-to-8mbps-can-fd-frames-in-passive-mode

器件型号:TCAN1145-Q1

我的客户正在考虑在这样的应用中使用两个非 FD 控制器、在共享 CAN 总线上进行通信、该总线具有两个理想情况下以8Mbps 运行的 FD 器件。  因为 TCAN114x 的额定速率高达5Mbps。 您能否澄清一下、如果将其配置为忽略所有 FD 流量(SW_FD_Passive=1)、它是否能够容忍8Mbps FD 帧?  请告诉我  是否有更好的方法来实现这一点。

谢谢、
Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    TCAN1145-Q1确定 CANFD 帧的方式是 CAN 帧中的某个位、对于传统 CAN、该位为隐性、对于 CANFD 位为显性。 因此、只要 TCAN1145-Q1能够在帧中检测到它应该能够检测到的情况、就不会出现问题。

    您使用的是8Mbps 的哪种网络? 我假设您使用的是8Mbps 数据速率、那么您的物理 CAN 总线并不复杂。 这将使其更有能力。 问题出在 CAN 帧失真到收发器无法确定 CAN 帧中隐性位与显性位的程度。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  还有几个后续问题:

    此器件是否可用于实现与 CAN-FD 帧不兼容的微共存?

     SW_FD_PASSIVE 是否仅适用于唤醒? 还是正常收发器功能?

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是的、局部联网收发器可以"屏蔽"具有非 FD 功能的节点免受 CAN FD 帧的影响。 但是、它只能在收发器处于睡眠模式时执行此操作。 一旦 TCAN1145处于正常模式、它将像典型的 CAN 收发器一样工作、并且不管数据速率如何、都将任何总线数据中继到 RXD 引脚。 为了实现这一共存网络、需要在 CAN 总线上出现任何 CAN FD 消息之前、使用 SW_FD_passive 设置将非 FD 支持的节点置于睡眠状态。  

    此致、
    Eric Schott