This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:我们为什么需要湿性电流控制?

Guru**** 1465490 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1059183/tic10024-q1-why-do-we-need-wetting-current-control

器件型号:TIC10024-Q1

大家好、  

我们为什么需要湿性电流? 是否需要所有机械推底开关或机械继电器?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    湿性电流是此器件用于确定哪些开关是断开的和哪些是闭合的方法。 它可根据所使用的特定应用进行配置。 具体而言、它取决于开关闭合时的等效电阻。 您可以使用关系 V=IR 来确定闭合开关两端的电压、并且当由 TIC10024-Q1测量时、它需要足够低的电平才能寄存为闭合电压。

    请查看数据表的第10.2.2节、其中显示了该器件的设计过程的详细概述、以帮助说明这一点。

    最棒的

    Danny