This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:更改了 Vik 的值

Guru**** 2980230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058980/pca9306-changed-values-of-vik

器件型号:PCA9306

大家好、团队、

我的客户想知道"更改了电气特性表中 Vik 的最小值和最大值"的原因

1.2V 从器件型号 PCA9306DCTG4的最大值移动到器件型号 PCA9306DCTT 的最小值仅在数据表中进行了更正、还是这更改了器件的功能?  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这不会更改器件的功能。 该器件以前的技术规格不正确、最大值为-1.2V、最小值应为-1.2V

    -Bobby