This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:Delta VOD 规格说明

Guru**** 2800725 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058878/sn65lvds93a-q1-delta-vod-spec-clarification

器件型号:SN65LVDS93A-Q1

您好!

下面我对 SN65LVDS93A-Q1有一个问题。

在第6.5节中,有一个电气特性参数,称为“Δ|VOD|-在相反二进制状态之间稳态差分输出电压幅度的变化”。  

 

‘我们不清楚这是什么,或者我们是否对它进行了错误的测量,但我们“相信”的意思是“当信号达到“HI”和“LOW”时,找出稳态电压的幅度之间的差异。  

 

例如,假设“HI”为394mV,“low”为-290mV =>|394|-|290|= 104mV,这大大超过了数据表中引用的1-35mV。

 

仔细观察/思考后、该参数似乎表示稳定状态电压在 IC 保证的一段时间内发生变化 (……测量‘我们’会影响 PCB 布局)即394mV 将保持在359mV 至429mV (394+/-35mV)范围内,而-290mV 将保持在-325mV 至-255mV (-290+/-35mV)范围内,如果示波器上有无限的持久性一定程度的稳态电压抖动如此呢?

如果您能提供任何见解、我们将不胜感激!

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    P 和 N 信号之间的 Δ VOD 为35mV。 例如、假设 VOD+为300mV、最大 VOD-可以为335mV 或265mV。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron