This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251-Q1:医疗应用的替代器件

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058814/sn65hvd251-q1-alternate-part-for-medical-application

器件型号:SN65HVD251-Q1

各位专家:

你好。 希望获得您的帮助。

客户正在寻找一种通过 ISO-11898认证的5V CAN 收发器替代产品: SN65HVD251QDRQ1。 他们可以根据布局进行调整、因此只要符合汽车标准、他们就会考虑任何 SMT 封装。

我有三个已过滤的器件。 您能否确认其中哪一项是合适的? 或任何建议都会有所帮助。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    要切换到更现代的5V 8引脚 CAN 收发器、我建议使用 TCAN1044A。 该器件完全符合最新版本的 ISO 11898标准、而"Q1"版本符合汽车标准。 虽然这种收发器和类似收发器目前在商店中没有库存、但它们是我们的主要制造重点、也是确保长期供应的最佳选择。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    是的。 您推荐的器件及其替代产品似乎缺货。

    但感谢您的支持和指导。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉再次重新打开此案例。 我们确实赞赏这项建议。

    我不知道这是否是下一次查询的正确论坛、但客户询问此器件何时可用?

    是否有最接近时间的想法? 他们将需要数万个这种数量。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我希望我对此有了答案。 我们的营销团队将会获得有关此方面的最佳信息、并可为您提供最佳估计。 为此、我将通过电子邮件与他人联系。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric。

    感谢您的最佳支持。

    此致、
    阿尔基·A.