This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:将输出信号反相

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058809/ds250df230-invert-the-output-signal

器件型号:DS250DF230

你(们)好 我有疑问。

如果我想反转信号、则更改设置的位是

地址:0x3D[6]、0x3E[6]、0x3F[6]

位名称:FIR_C0_SGN、FIR_CN1_SGN、FIR_CP1_SGN

 

上述内容是否正确?
此外、请告诉我在这种情况下如何更改设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 请参阅以下从 TI 重定时器编程指南获取的例程。

    6.10  反转输出数据极性

     反转输出数据的极性。

    表28. 反转输出数据的极性

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    3D

    80

    80

    启用 FIR

    2.

    通道

    主机 IRQ

    3D

     

     

    读取主光标极性(位

    6)

    3.

    通道

    主机 IRQ

    3e

     

     

    读取前标极性(位

    6)

    4.

    通道

    主机 IRQ

     

     

    读取后标极性(位

    6)

    5.

    通道

    写入

    3D

    将第1步中的位6反相

    40

    反转主光标的极性位

    6.

    通道

    写入

    3e

    将第2步中的位6反相

    40

    翻转前标的极性位

    7.

    通道

    写入

    将第3步中的位6反相

    40

    反转后标的极性位