This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB941AS-Q1:建议采用941AS 外部振荡器作为分离器模式

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE937-Q1, CDCE913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058702/faq-ds90ub941as-q1-recommendation-of-941as-external-oscillator-for-splitter-mode

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE937-Q1CDCE913-Q1

你(们)好

我想问 一个有关建议941AS 外部振荡器用于分离器模式的问题。 客户系统是一个941AS、具有两个948 (使用分离器模式)、每个端口大致具有96Mhz 视频流带宽。 那么、我想问您关于 外部振荡器 MHz 范围的建议、我们是否可以计算总时钟并选择带宽高于总视频流时钟要求的外部振荡器?  由于客户担心8155 DSI 抖动、因此您是否有任何可推荐给客户的器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我们建议为 CDCE913-Q1或 CDCE937-Q1等此类应用选择具有低抖动的可调时钟发生器。 如果分离器的两个端口使用相同的 PCLK 频率、则可以使用单个 PLL 器件(如 CDCE913-Q1)生成一个时钟、以馈送至两个 REFCLK。 如果两个 PCLK 不同、则可以使用 CDCE937-Q1等多 PLL 器件来生成两个独立的时钟  

    此致、

    Casey