This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:下行端口速度指示器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058681/tusb8042a-downstream-port-speed-indicator

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

大家好、

快速问题、客户想知道此器件是否具有任何指示灯功能来显示 下行端口 速度(USB 2.0或3.0)、例如通过驱动 LED?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    不可以、TUSB8042没有用于下行端口的指示灯功能。

    此致、

    JMMN