This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:以太网外设的驱动程序:物理(PHY:DP83826ERHBR)至 ATSAM 上的 MAC (MCU:ATSAME70J21A-AN)

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132649/dp83826e-drivers-for-ethernet-peripheral-physical-phy-dp83826erhbr-to-mac-on-atsam-mcu-atsame70j21a-an

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83640

您好!

我们需要一个以太网外设、我们昨天就需要它了。 ATSAM 支持的 PHY 器件全部缺货、我们打算使用 TI 提供的 PHY (DP83826ERHBR)。 TI 能否通过任何机会为 ATSAM (ATSAME70J21A-AN)提供驱动程序支持? 如果不是这样、我们需要完成哪些任务来编写驱动程序? 提醒一下、时间是这里的主要资源。

以下是此 MCU 支持的所有 PHY 驱动程序的列表。
DP83640
DP83848
IP101 GR
KSZ8041
KSZ8081
KSZ8091
KSZ8863
LAN8700
LAN8720
LAN8740
LAN8703

感谢您的帮助!  

谢谢、
Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    TI 提供的所有以太网驱动程序均位于 https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复! 虽然这很有帮助,但我还有一个问题要问。

    我们正在开发一个 IDE "MPLAB Harmony IDE"、并且需要针对"微芯片 TCP/IP 堆栈"的驱动程序支持 、以便我们可以将 TI 的 DP83826 (PHY)与 ATSAME70J21A-AN (MCU)连接起来。 对我不清楚表示歉意。

    谢谢、
    Tyler  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供的驱动程序是通用的。 客户对驾驶员的任何修改都将验证责任交给客户。

    此致、

    Gerome