This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:100Base-Full Duplex Fixed mode communication failure (100Base-全 双工固定模式通信故障)

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131848/dp83867ir-100base-full-duplex-fixed-mode-communication-failure

器件型号:DP83867IR

大家好、

DP83867IR 无法正确连接具有100BASE 全双工固定模式的某些系统,这些寄存器设置如下:

  1. 地址0x00090x0000
    1000BASE-T 已满/已半设置为关闭
  2. 地址0x00120x6400
    中断设置
  1. 地址0x00000x2100
    100Mbps 固定、自动协商设置为关闭
  2. 地址0x00860x0073
    TX/RX 延迟设置
  3. 地址0x00180x6B50
    LED2设置
  4. 地址0x012C0x0E81
    数据表建议以提高短电缆性能

 

请帮帮我。

注:#1和#3是100BASE 全双工固定模式的特定设置。

在自协商模式下、它工作正常。

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 美国办事处因劳动节关闭。 我们希望在星期二9月6日办公时查看您的查询。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    让我就这件事与你跟进。

    可以支持我解决此问题吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    您似乎正在强制在100Base-Tx 中进行 MDI 通信。 如果是这种情况、则必须强制另一个 PHY 采用相同的设置(速度、MDI、双工等)、或者至少具有这些设置的广播。 否则、PHY 将不会连接。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    是的、我的目标是在100Base-Tx 中强制 MDI 通信。

    好的、我的客户说他们将 检查 另一个 PHY 设置。

    您是否认为 DP83867IR 设置良好、并且无需额外设置即可进行链接?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要自动协商/广播而不是强制速度、则更理想、但共享的电流设置看起来不错。

    此致、

    Gerome