This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:DS160PR421RUAR

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132420/ds160pr421-ds160pr421ruar

器件型号:DS160PR421

我们是否需要外部终端或交流耦合电容来将 DS160PR421RUAR 的数据通道连接到 DS160PR421RUAR?

谢谢

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    最好在靠近连接器或接收器件 Rx 的 Tx 输出上包含交流耦合电容器。  无需外部终端。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是 Tx DS160PR421至 RX DS160PR421。 数据表不需要交流耦合。

    谢谢

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我知道。  虽然它可能不在数据表中、但 Tx 具有交流耦合电容器符合 PCIe 标准。

    如果您不想添加它们、则可能没问题;但是、最好添加交流耦合电容器以确保共模电压相同并符合 PCIe 规范。  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不将其用作 PCIe。 它在视频数据路径的活动多路复用器中进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    问题是、我们使用引导陷阱正确配置它、以实现 PCIe 禁用的多路复用器功能。

    我们有输入数据、但我们看不到输出。

    谢谢

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我可以在您的另一篇文章中解决有关多路复用器配置的问题: (+) DS160PR421:DS160PR421RUAR -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    我看到、感谢您的澄清;不过、DisplayPort 规格还要求在 Tx 线路上使用交流耦合电容器。  因此、最佳做法仍然是在转接驱动器的输出端连接交流耦合电容器、即使它可能在没有交流耦合电容器的情况下工作。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、

    我将在下一个旋转中添加交流耦合。

    现在、我不知道为什么看不到输出。

    谢谢

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    听起来不错。  我的第一个猜测是这与 Rx 检测电路相关、但正如您所说的、它应该被禁用。  让我们在您的另一篇文章中讨论这个问题。  我会认为这个问题已解决。

    此致、

    Nicholaus