This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:引脚5和 PIN8是否可以连接到 GND?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132990/tcan337-could-the-pin5-and-pin8-be-tied-to-gnd

器件型号:TCAN337
主题中讨论的其他器件:TCAN330TCAN334

各位专家、您好!

TCAN330/2/4/7的引脚5和 PIN8是否可以连接到 GND?

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这些是纯数字输入(或未连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    Clemens 正确、尽管接地引脚会根据器件型号改变器件的功能。 在 TCAN330和 TCAN334上、器件的状态会根据引脚5和8的逻辑状态而变化。

    此致、

    Eric Hackett