This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:用于以太网 ESD 保护的 TPD2E2U06

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132428/tpd2e2u06-tpd2e2u06-for-ethernet-esd-protection

器件型号:TPD2E2U06
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

大家好、

客户正在考虑使用 TPD2E2U06实现以太网 ESD 保护、并正在考虑将其放置在何处。

根据以下文档"TIDU706A"的 P.19、TPD4E1U06DCK 位于 RJ-45和磁性元件之间。

https://www.ti.com/lit/ug/tidu706a/tidu706a.pdf

1) 1)为什么它不在 PHY 和磁性元件之间?

2) 2)在这种情况下、是否可以满足10BASE-T (1500Vac、1分钟)?

3) 3)使用 TPD2E2U06时、应将哪个元件放置在 RJ-45和磁性元件之间、或者放置在 PHY 和磁性元件之间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    大多数情况下、由于 TPD4E1U06的 Vrwm 较低、因此应将其放置在 PHY 和磁性元件之间。 在此配置中、它将无法承受1500Vac 1分钟的电压。 然而、对于这个应用、也许有一个保证不会出现任何高压交流事件或者明显 的接地漂移。 这可能是他们将器件放在连接器上的原因。  

    在我看来、最好每次都将其放在 PHY 侧、因为变压器将能够提供全面的保护功能。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    感谢你的答复。
    本文档 TIDU706A 在 P.2的"1.System Description"中显示"此设计支持10/100 Base-T、并且符合 IEEE 802.3标准。"。

    我认为它可以承受1500Vac 1分钟的电压、您对此有何看法?
    请告诉我是否有其他原因将其放置在连接器侧。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    遗憾的是、进行此设计的工程师不再在 TI 工作、因此我不确定他们是否在1500 Vac 下运行了任何合规性测试1分钟。 我会安全地使用它、并将 TPD4E1U06放置在变压器的 PHY 侧。  

    此致、

    Matt