This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:FPD3-Link 电缆要求

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132570/tser953-fpd3-link-cable-requirements

器件型号:TSER953

尊敬的 TI 团队:

我计划在可移动设备上的摄像机应用中使用 TSER953。 同轴电缆的长度至少为5m。

有几个文档解释衰减应尽可能低、并提供有关 PCB 回波损耗/插入损耗的信息。 我找不到有关系统可能的最大插入损耗的任何信息。

由于我希望使用非常灵活的同轴电缆、因此衰减率已经很高(如果我希望经济高效、衰减率将更高)。 因此、最好提供有关系统最大衰减的信息。

如果不能做到这  一点、我很感激有关测试系统电缆的信息、这些电缆至少用于指示正在工作的设备。

谢谢、

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armin、

    请查看 TSER953数据表中的表8-2。 该表总结了应使用的通道规格。

    如果您需要更多信息、 请联系您的 FAE / TSR、它们可以提供帮助。 )  

    谢谢!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Lysny、

    您所讨论的表是有关 PCB 插入损耗的表。 "表8-2列出了串行器或解串器电路板的单端 PCB 走线(微带或带状线)的建议特性。"

    此外、除了连接器外、我所看到的电缆的衰减为2-3 dB/m。 如果我希望 整个网络达到-0.6dB、则电缆和连接器的成本将 是整个摄像机的数倍、而不考虑电缆所需的灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armin、

    如需更多通道规格信息、请联系您的 FAUE/TSR、如我所述。 它们可以帮助指导您完成访问附加通道规格信息的过程、这些信息将涵盖电缆组件的容差。

    谢谢!

    利斯尼