This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:QO0~23

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132690/tfp401a-qo0-23

器件型号:TFP401A

您好!

我是否可以知道 QO0~23引脚和 QE0~23之间的区别是什么?

我发现数据表中只提到偶 数像素输出和奇数像素输出、是否有任何相关文档可以解释这一点?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    它定义了像素数据在显示屏上的呈现方式。 在下面的示例中、左上角的第一个像素是一个奇数像素、后面是一个偶数像素...

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、谢谢!

    Jeff