This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C189-Q1:查找可替代 DS90C189-Q1的插座

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C189-Q1, DS90C187, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132309/ds90c189-q1-find-sockets-to-replace-the-ds90c189-q1

器件型号:DS90C189-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90C187DS90C387

大家好、

我们是否有 可替代 DS90C189-Q1的插座?

我们需要 双路 OLDI。

P2P 替代会更好。

如果没有 P2P 方案、也可以使用其他方案、但需要 双 OLDI。

谢谢、

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang、

    替换器件是否还需要通过汽车认证?

    此致、

    Jack Scherlag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    符合汽车标准 会更好、其他方案也是可能的。

    您能为我们提供所有可能的套接字吗?

    谢谢、

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang、

    我发现的另一个 RGB 到双 OLDI 桥是 DS90C187和 DS90C387。 最兼容的是 DS90C187。

    此致、

    插孔