This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:如何连接 TRSL-7110ACG

Guru**** 1828560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928, DP83869EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063314/dp83822evm-how-to-connect-trsl-7110acg

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00928DP83869DP83869EVM

你(们)好

客户使用的光学收发器是 TRSL-7110ACG、规格随附如何连接 DP83822 EVM 以使其正常工作、如何从 DP83822 EVM 中删除 T2、 然后将 RXD_P、RXD_N、TXD_N、TXD_P 连接到 TRSL-7110ACG 在连接光纤交换机集线器后、检测到光纤已连接、但无法进行正常通信是否有其他线路需要修改? 请帮助我如何连接 TRSL-7110ACG、使其正常工作

e2e.ti.com/.../TRSL_2D00_7110ACG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    感谢您的查询。

    您能否请客户提供一个简单的连接图、以供审核并提供建议。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa

    客户的主控制板(图片中的 L 形电路板组件)、该芯片为 AX58100、这是一种 EtherCAT 从芯片内部有 MAC、 它可以通过将 MII 信号连接到 PHY 来工作、如所示图1所示、MII 信号和 MCLK 信号连接到 DP83822 EVM 3.3V 电源由主控制板提供。GND 也连接到主控制板以测试该情况 RJ45连接可用光纤收发器 TRSL-7110ACG 当前已连接、SD 也已连接。它应该是自举选项的一部分。 我不知道如何设置它。 请指导如何进行设置、从而使光学收发器正常工作、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    感谢您的参与。

    在我查看输入时、请查看下面的 TI 设计、其中一个选项是光纤接口。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00928

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00496

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    上述输入是否有帮助?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa

    客户使用 TIDA-00928本文档的网页参考、

    同时根据文件修改其 DP83822 EVM,但仍无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    谢谢你。

    是否可以请求确认设备是否已捆绑为光纤模式。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    客户可以使用以下寄存器

    表8-24. 0x000A 控制寄存器#2 (CR2)

    注册 fiber_en

    位14、 100Base-FX 使能  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa

    DP83822和 DP83869是否支持 TX_CLK 固定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    感谢您的检查。  您能否详细说明您的问题和用例。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa

    客户在 TI 网站上找到 DP83869EVM 以满足其需求、该 EVM 上还有光纤连接器、 可直接执行功能测试数据表发现还有一个 BRILDD 功能我希望您能帮助您确认 DP83869EVM 是否支持 TX_CLK 固定相位客户使用的 AX58100芯片需要支持 TX_CLK 固定相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    感谢你的答复。

    我正在尝试了解固定时钟对客户意味着什么。

    发送数据:信号 TX_D[3:0]在 RGMII 模式和 MII 模式下将数据从 MAC 传送到 PHY。 数据与发送时钟同步。 在 RGMII 模式下、GTX_CLK 为发送时钟、在 MII 模式下、TX_CLK 为发送时钟。

    如果一个固定相位时钟和数据由 MAC 发送、那么对于 PHY 来说应该是可以的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa

    DP83822能否使用 SFF 光纤模块 TRSL-7110AG?

    e2e.ti.com/.../0820.TRSL_2D00_7110ACG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    这是 3.3V/1310 nm /1.25 Gbps 模块。   我看到最小数据 ATE 为1000M。

    我们尚未使用此模块进行测试。 我建议您测试通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    我们已经测试了以下模块  

    DPLOCK 86186

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    我没有听到你的声音。 我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa

    客户正在寻找其它光纤模块并测试其是否工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    感谢您的更新。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    您是否有任何更新?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kallikuppa

    现在、客户正在测试和寻找新的光纤收发器、我将在有新的更新时告知您

     谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth OU

    感谢你的答复。

    我建议我们关闭该线程、打开一个新线程、并在客户完成测试时引用此线程。

    此致、

    Sreenivasa