This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:自举引脚的 PHY 地址设置错误

Guru**** 2964480 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063747/dp83867is-wrong-phy-address-setting-with-strap-pins

器件型号:DP83867IS

大家好

如果我们问 DP83867IS、您会介意吗?

此主题与以下论坛相关。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048227/dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins

"当示波器捕获出现错误复位时、请进行更新。"
"这将有助于确定在400次重发中的1次 PHY 搭接至不同地址时到底是什么情况。 "

->客户可能会捕获不良情况和正常情况。 您能参考以下文件吗?

e2e.ti.com/.../20211220_5F00_DP83867.pdf


无问题案例和问题案例之间没有区别。
-问题情况: 296mV
-无问题情况:288mV
  在两种××下、电压在0.140 μ V VDDIO 至0.191 μ V VDDIO 范围内。

在自举设置固定之前、引脚的电压似乎升高了。
为什么电压升高?  由于 SGMII 接口、没有数据包。
这些引脚只有 mode2电阻器。
由于转换时序(从自举引脚到 clkout 引脚)、此时电压是否升高?


器件何时对自举设置进行采样?


如果您有 EVM、能否与 EVM 确认?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Hirotaka Matsumoto

    感谢您的查询。

    您之前是否分享过原理图、是否回顾过原理图。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的回复!
    我们使用私人消息向您发送了这些统计数据。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的原理图。

    我将在接下来的几天内回顾并提供我的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    我正在查看原理图。  

    在我查看原理图时、您能不能将 GEPHY_RSTN 复位时间再增加500us 并进行测试。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    您能否分享 CN3数据表或规格。 我无法找到相同的结果。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San


    感谢你的答复。

    在我查看原理图时、您能不能将 GEPHY_RSTN 复位时间再增加500us 并进行测试。
    ->我们要确认。
      这是否意味着 T4时序? 或 T1?

     我们客户的案例是图2复位时序。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的回复、回答正确。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    "在我查看原理图时、您能将 GEPHY_RSTN 复位时间再增加500us 吗"
    ->我们客户的重置时间为 XX 秒,因此这就足够了。

    现在我们确认  CN3、我们稍后将反馈。

    我们假设这个问题与采样时间有关、如果您有一些意见、请告知我们。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。

    我们假设这个问题与采样时间有关、如果您有一些意见、请告知我们。

    你是对的。 这与自举的采样时间有关。

    我们客户的重置时间是 XX 秒订单、因此这就足够了。

     我们客户的案例是图2复位时序- 是指客户将器件保持复位状态的时间为 XX 秒。 这应该是好的。

    客户是否 使用此重置计时执行了一些测试 ?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    客户的操作与 图2复位时序类似。

    测试:Reset_N Low (XXsec level) -> Reset_N  High -> MDC togling ->确认地址
    重复上述测试。

    您可以参阅以下论坛吗?
    e2e.ti.com/.../dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins
    它是400次重复出现问题中的1次。

    NG 情况和 OK 情况之间的自举电压相同。  
    因此、它与器件上的采样时序有关。 我们想知道器件何时运行采样。

    我们使用私人消息向您发送 CN3规范。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的参与。

    它与 放电时序有关。 复位 时序可能在边界内。 请建议客户增加 重置时间并进行检查。

    此致、

    斯雷尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    它与 放电时序有关。 复位 时序可能在边界内。 请建议客户增加 重置时间并进行检查。
    ->此外,客户检查了10秒的放电电容充电间隔。(用于冷启动)
      但是、结果是相同的。

      因此、我们想 知道器件何时运行采样。


    此致、

    大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hirotaka Matsumoto

    感谢你的答复。

    ->此外,客户检查了10秒的放电电容充电间隔。(用于冷启动)
      但是、结果是相同的。

    客户是否在重置设备时保持10秒钟?

    图2. 复位时序、有关硬件自举锁存、请参阅 T2。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    10sec 表示图2上的 T4。 我们认为这是足够的放电时间。
    如果复位为低电平、我们认为这是冷启动。
    此外、它还注意到、自举电压是静态的、如下所示;

    20211220_DP83867.pdf

    我们可能无法正确理解您的提及。
    您能否告诉我们图2上的 T2或 T4中的哪一项应该增加?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hirotaka Matsumoto

    感谢你的答复。

    复位脉冲宽度为 T2。 T4是锁存 时间。  

    客户是否正在测试-通过关闭并打开设备电源、执行图2中的复位、然后读取?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    客户是否正在测试-通过关闭并打开设备电源、执行图2中的复位、然后读取?
    ->不,它们使用加电(保持 VDD 打开)进行测试,如图2“重置计时”,它们操作了“重置”切换。
      T4 (复位脉冲宽度)大于 XX 秒。
      然后、它们保持写入数据表的序列。  
      除此之外、它还注意到绑带的电压是静态的。
      

    即使自举电压相同、我们也无法理解为什么地址设置读数错误、只有400个中的1个。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hirotaka Matsumoto

    感谢您的详细解释。

    如果未重启电源、T4可能为几 ms、而不是 xx 秒。

    客户是否尝试在读取寄存器之前将 T2时间增加到?

    在复位期间 SGMII 接口上是否没有通信?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    客户是否尝试在读取寄存器之前将 T2时间增加到?
    ->在以下论坛上,Gerome San 提到“关于您的捕获,这看起来不错。”
      e2e.ti.com/.../dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins
    "关于您的捕获、这看起来很好。 MDC 应在所有电源斜升时切换200ms、如果从复位切换、 则在复位为高电平时切换200us。"
      现在、我们客户的 t2=400us、在数据表上、似乎已经足够了、但是我们应该将 t2时间从400us 增加到1ms 吗?

    在复位期间 SGMII 接口上是否没有通信?
    ->是的,它不是通信,没有电缆连接,RX_D0是 SGMII_COP,它不是数据输出引脚。

    此致、

    大田松本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hirotaka Matsumoto

    感谢你的答复。  我会尝试将 T2更改为 1ms 以进行测试。  

    请参阅下表、了解不同模式下的电阻器比率。

    请请求客户查看不同模式下的电阻器值。  

    此外、您还可以要求客户查看 RX_D2和 RX_D3自举电阻器值并互换以下值。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hirotaka Matsumoto

    请要求客户首先更改硬件并在更改 T2时间之前进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您分享 CN3规格。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    请请求客户查看不同模式下的电阻器值。  
    ->正如我们提到的以下主题,客户 检查了 MODE1、MODE3和 Mode4中的相同内容。 但是、它仅发生模式2。  
      e2e.ti.com/.../dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins  

    此外、您还可以要求客户查看 RX_D2和 RX_D3自举电阻器值并互换以下值。
    ->客户使用  Mode2在 RX_D2和 RX_D3处进行检查,结果相同。 因此、如果是 Mode2、则会出现此问题。


    因此、我们假设它与 器件内部在器件上运行采样相关。
    我们在该主题的第一部分提到了 Furthemore;

    "就在自举设置固定之前、引脚的电压似乎升高了。
     为什么电压升高?  由于 SGMII 接口、没有数据包。
     这些引脚只有 mode2电阻器。
     由于转换时序(从自举引脚到 clkout 引脚)、此时电压是否升高?"

    正如我们的假设、如果这个问题只使用 mode2发生、我们怀疑它与 自举设置固定之前的电压升高有关系。
    您能告诉我们您对此有何看法吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大田松本

    感谢你的答复。

    让我来回顾一下。

    请将所附原理图中的自举与 我在前一个主题中分享的自举建议进行比较。  

    请让客户尝试更换绑带并检查一次。

    此致、

    Sreenivasa

    。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    供参考、我将所有图表放在下面的主题中。

    自举值 客户与任何模式不匹配。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    请预计年终 假期将延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    很抱歉、我们制造了您的国家/地区。
    未実装表示日语中的“Unpop”。
    RX_D2为模式4。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢您的回复、 没有问题。

    请阅读下面的注释、如果您有任何想法、请告诉我。

    kΩ SGMII kΩ 4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallicuppa San

    感谢你的答复。

    让我来回顾一下。
    请将所附原理图中的自举与 我在前一个主题中分享的自举建议进行比较。  
    请让客户尝试更换绑带并检查一次。
    ->在 RX_D2引脚上,客户已经使用 Mode2 R485=R488=10k Ω 和 R483=R486=2.49k Ω 进行了测试,但也出现了同样的问题。
      因此、我们假设这个问题不是与引脚一起发生的。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    kΩ SGMII kΩ 4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω。
    -> 我们要确认上述内容。
      客户表示可以通过 mode4正确设置地址 Rhi = 2.49kΩ Ω 且 Rlo =开路(与数据表说明类似)。
      "  kΩ SGMII kΩ 4 strapTI 在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω、"
      它对 Mode2也有影响吗? 我们不理解为什么需要设置 Mode4设置。
      我们想知道为什么只有 Mode2才会出现这一问题。 使用正确 的 Mode4设置、Mode2读数错误是否可以解决?

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们错误地推送"这解决了我的问题"。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    谢谢你。

    ->在 RX_D2引脚上,客户已经使用 Mode2 R485=R488=10k Ω 和 R483=R486=2.49k Ω 进行了测试,但也出现了同样的问题

    您能否使用 RX_D0和 RX_D2的相同自举设置进行确认、客户是否更改了 D1和 D3的自举设置。

    客户是否在 D0上观察到错误,而在 D2上没有观察到错误?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    没问题。  

    感谢你的答复。  我不确定 这是否能解决问题。

    一个好的做法是解决 测试时观察到的任何其他错误。 焦点自举是另一个地址设置引脚。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    您能否使用 RX_D0和 RX_D2的相同自举设置进行确认、
    ->这是否意味着 RX_D0=RX_D2=Mode2或 RX_D0=RX_D2=Mode4?

    客户是否更换了 D1和 D3的绑带?
    ->这是否意味着"在 SGMII 模式下运行时,必须添加虚拟搭接,以便为 SGMII 差分对提供平衡负载。"?  
    是的、在 SGMII 设置的情况 下、当然、必须添加虚拟搭接以为 SGMII 差分对提供平衡负载。  

    客户是否在 D0上观察到错误,而在 D2上没有观察到错误?
    ->他们仅用 Mode2确认了这两个引脚。
      如果是 MODE1、3、4、则没有问题、但出现此问题的是 MODE2。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    很抱歉、我们想确认一点、将 T2时间从400us 增加到1ms。
    您的 T2是否意味着以下?(在红色两行之间增加)?



    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢你的答复。  

    ->这是否意味着 RX_D0=RX_D2=Mode2或 RX_D0=RX_D2=Mode4?

    仅 在模式2中观察到问题。 因此、我需要检查客户是否尝试为 D0和 D2设置相同的自举。  

    这可能不会导致任何问题、但检查 D1和 D3是否也具有 与 D0和 D2类似的自举。

    ->他们仅用 Mode2确认了这两个引脚。
      如果是 MODE1、3、4、则没有问题、但出现此问题的是 MODE2。

    客户是否在模式2中看到仅 D0或 D0和 D2的问题。 我无法从上面的注释中理解。 请详细说明。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢你的答复。

    是的、 请增加 时间并检查是否有任何改进。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    仅 在模式2中观察到问题。
    因此、我需要检查客户是否尝试为 D0和 D2设置相同的自举。  
    这可能不会导致任何问题、但检查 D1和 D3是否也具有 与 D0和 D2类似的自举。
    ->客户尝试为 D0和 D2设置相同的搭接。
      然后、关于 D1和 D3、它们配置了与 D0和 D2对应的相同常量。
      因为数据表显示"必须添加虚拟搭接以为 SGMII 差分对提供平衡负载"。
      正确吗?

    客户是否在模式2中看到仅 D0或 D0和 D2的问题。 我无法从上面的注释中理解。 请详细说明。
    ->在 模式2的任何情况下,它们仅与 D0、D2确认,D0=D2确认。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    是的、 请增加 时间并检查是否有任何改进。
    ->好的、我们会反馈给您。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢你的答复。

    客户是否在模式2中看到仅 D0或 D0和 D2的问题。 我无法从上面的注释中理解。 请详细说明。
    ->在 模式2的任何情况下,它们仅与 D0、D2确认,D0=D2确认。

    我是否可以假设在模式2中的 D0和 D2中都发现问题?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    谢谢您。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    我是否可以假设在模式2中的 D0和 D2中都发现问题?
    ->是的! 因此、我们不理解为什么只有在400个中的1个处于模式2时才会出现该问题。
      因此、我们询问了采样时间、转换时序(从自举引脚到 clkout 引脚)、 转换时序上的电压升高。
      

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢你的答复。  

    您能否要求客户测量1.8V VDDIO 和纹波?

    从复位失效(软或硬)开始的硬件配置锁存时间为120ns。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。
    您能否要求客户测量1.8V VDDIO 和纹波?
    ->VDDA1P8=VDDIO、似乎没有大纹波。


    从复位失效(软或硬)开始的硬件配置锁存时间为120ns。
    ->当然,我们在数据表中知道它。
      那么、在120ns 期间是否需要相同的电压(静态)?
      在以下波形中 、复位=高电平后、引脚电压在120ns 内升高。
      20211220_DP83867.pdf
      这种上升电压是否会影响硬件配置 采样?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢您的查询。

    从复位失效(软或硬)开始的硬件配置锁存时间为120ns。
    ->当然,我们在数据表中知道它。

    感谢您告诉我并注明。


      那么、在120ns 期间是否需要相同的电压(静态)?

    提供的范围用于处理变化。  出现问题(读数错误)的波形不会显示与未发生错误的其他波形类似的读数。

    我假设发生故障时电压较低。 请告诉我您从图中观察到的情况。

    客户是否在复位前使用了 SGMII 接口?

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    我假设发生故障时电压较低。
    ->即使我们确认了正常(OK)情况和故障情况(NG)之间的波形,它也不是任何电压差。
    20211220_DP83867.pdf
      因此、我们需要您的建议。

    请告诉我您从图中观察到的情况。
    ->在120ns 内,硬件配置锁定时间似乎已完成。 它的运行是否正确?
      当 RX_D0为低电平时、 这是否意味着硬件配置 完成? 或者、当 RX_D0的电压升高时、硬件配置是否 完成?
       在 RX_D0的电压升高期间、器件是否会继续采样?


    客户是否在复位前使用了 SGMII 接口?
    ->请告诉我们此问题的背景。 在复位之前、如果设置不是 SGMII、是否会出现问题?
      作为客户的操作、
      1.从图2时序开始
      2.确认地址设置
      3. RESET_LOW
       4、RESET_High
      5.确认地址设置
       … 从 3到5重复此操作、在400次重复出现时出现此问题1。  
      因此、我们假设在复位前 MAC 设置为 SGMII。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    感谢你的答复。

    正常情况和故障情况缩放的波形不同。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    请告诉我您从图中观察到的情况。
    ->在120ns 内, 硬件配置锁定时间似乎已完成。 它的运行是否正确?

    是的、没错。 我没有使用 数据表中指定的最短时间。


      当 RX_D0为低电平时、 这是否意味着硬件配置 完成?

    RX_D0和 RX_D1转换表示硬件配置完成。

    或者、当 RX_D0的电压升高时、硬件配置是否 完成?

    我假设这是锁存时间。


       在 RX_D0的电压升高期间、器件是否会继续采样?

    我必须检查锁扣机构。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否在复位前使用了 SGMII 接口?
    ->请告诉我们此问题的背景。 在复位之前、如果设置不是 SGMII、是否会出现问题?

    这是为了 确认在 MAC 和 PHY 处于已知条件下进行的所有测量。 PHY 通过自举设置为 SGMII、因此需要检查 MAC。


      作为客户的操作、
      1.从图2时序开始
      2.确认地址设置
      3. RESET_LOW
       4、RESET_High
      5.确认地址设置
       … 从 3到5重复此操作、在400次重复出现时出现此问题1。  
      因此、我们假设在复位前 MAC 设置为 SGMII。

    您能否 检查错误是在400次迭代中还是在某个已知序列中随机发生。

     

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    我必须检查锁扣机构。  
    ->好的,我们期待您的更新。

    您能否 检查错误是在400次迭代中还是在某个已知序列中随机发生?
    ->错误是在400次迭代中随机发生的。  
      即使 正常(OK)情况和故障情况(NG)之间的电压相同、也会发生错误(地址读数错误)。
      因此、我们询问了内部采样时序。
      

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、

    祝您在2022年新年快乐。

    以下是我收到的输入、请告诉我这是否有帮助。

    我们没有明确定义 自举闩锁的时序规格。 客户应将引脚上的电压保持在整个200ns 内。

    这些仅采样一次。  d/s 中的值为典型值、而非最大值  这些通过具有模拟和数字逻辑的 I/O 进行采样。

    您能不能让客户在引导附近的 VDDIO 电源上添加一个小滤波电容器以进行测试。

    此致、

    Sreenivasa