This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:自举引脚的 PHY 地址设置错误

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063747/dp83867is-wrong-phy-address-setting-with-strap-pins

器件型号:DP83867IS

大家好

如果我们问 DP83867IS、您会介意吗?

此主题与以下论坛相关。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048227/dp83867is-phy-address-setting-with-strap-pins

"当示波器捕获出现错误复位时、请进行更新。"
"这将有助于确定在400次重发中的1次 PHY 搭接至不同地址时到底是什么情况。 "

->客户可能会捕获不良情况和正常情况。 您能参考以下文件吗?

e2e.ti.com/.../20211220_5F00_DP83867.pdf


无问题案例和问题案例之间没有区别。
-问题情况: 296mV
-无问题情况:288mV
  在两种××下、电压在0.140 μ V VDDIO 至0.191 μ V VDDIO 范围内。

在自举设置固定之前、引脚的电压似乎升高了。
为什么电压升高?  由于 SGMII 接口、没有数据包。
这些引脚只有 mode2电阻器。
由于转换时序(从自举引脚到 clkout 引脚)、此时电压是否升高?


器件何时对自举设置进行采样?


如果您有 EVM、能否与 EVM 确认?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    新年快乐!

    感谢您的回复!

    客户应将引脚上的电压保持在整个200ns 内。
    ->但是 ,RX_D0的电压会自动升高,因此很难在整个200ns 内保持引脚上的电压。
      您能否告诉我们如何 在 整个200ns 内保持引脚上的电压?
      在光子电路上、只有连接电阻、器件似乎会升高电压。
      
    您是否可以要求客户在引导附近的 VDDIO 电源上添加一个小滤波电容器以进行测试?
    ->您能否告诉我们您推荐的 滤波器电容器常数?0.1uF?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。

    添加0.1uF 电容器应该是可以的。

    对于测试、您能否 要求客户移除 C103、C10、C105和 C106。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    对于测试、您能否 要求客户移除 C103、C104、C105和 C106。
    ->为什么要 删除 C103、C104、C105和 C106? 对于 SGMII、需要交流耦合电容器。
      如果客户使用 RX_D0和 RX_D1进行测试、它似乎与 交流耦合电容无关。


    然后、您能否在我们的上次更新中向我们分享您的意见?
    客户应将引脚上的电压保持在整个200ns 内。
    ->但是 ,RX_D0的电压会自动升高,因此很难在整个200ns 内保持引脚上的电压。
      您能否告诉我们如何 在 整个200ns 内保持引脚上的电压?
      在光子电路上、只有连接电阻、器件似乎会升高电压。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    客户将 T1时间从400us 增加到1ms、但没有改进。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。 可能是我没有提供其他背景。

    可能是客户可以添加筛选器并执行测试。 下面 是用于确认问题的附加测试。

    如果客户在多 个电路板上进行测试并在所有电路板上出现问题、有什么想法?

    请参阅上一个答案之一  

    此外、您还可以要求客户查看 RX_D2和 RX_D3自举电阻器值并互换以下值。
    ->客户使用  Mode2在 RX_D2和 RX_D3处进行检查,结果相同。 因此、如果是 Mode2、则会出现此问题。

    我们需要确认、即使在移除交流电容的情况下 RX_D2也存在此问题。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    如果客户在多 个电路板上进行测试并在所有电路板上出现问题、有什么想法?
    ->我们希望正确确认您的问题。
      这是否意味着以下几点?(意思是"如果客户在多个电路板上进行了测试、并且在所有电路板上都有问题、您有什么想法吗?")
      -如果 所有电路板都有相同的问题,您是否有解决方案的想法?
      ->在这种情况下,我们假定 最终需要使用软件(切换复位以获得正确的地址编号)来对应。
        但是、问题所在-为什么会出现此问题? 方法 (例如:切换复位以获得正确的地址编号)是正确的还是错误的。
        特别是客户希望知道采样时序和电压升高。  

      -客户是否确认 所有电路板都有相同的问题?
      ->在这种情况下,答案是“没有所有板”。 我们听说过两块或三块电路板。  


    我们需要确认、即使在移除交流电容的情况下 RX_D2也存在此问题。  
    ->好的,我们得到了这个请求的背景。在这种情况下,RX_D2和 RX_D3是目标。   
      因此、我们说服客户在没有 C105和 C106的情况下进行测试。  
     
    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的答复和详细解释。

    感谢您说服客户在 RX_D2上进行测试。

    根据答覆,我看到并非所有的板都出现这个问题。 电路板出现问题的是新构建的电路板、还是在一段时间内正常工作并显示问题?

    这可能会导致一些额外的原因、例如电源或组件容差或漂移。

    我期待  客户在移除电源滤波器和电容器后获得结果。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    根据答覆,我看到并非所有的板都出现这个问题。
    电路板出现问题的是新构建的电路板、还是在一段时间内正常工作并显示问题?
    ->很抱歉,我们的解释不够充分。
      客户没有检查所有的板。 但是,他们确认了5块电路板,结果是5/5(100%)。
      他们的产品是新产品。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。
    根据输入、如果我理解正确、客户会发现 所有测试板上都有模式2自举。

    我期待 着客户对 RX_D2的观察并添加滤波电容器。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。
    客户将尝试您的方法。
    我们稍后将为您反馈。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    注意到并感谢您的答复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    我们使用私人消息向您发送了客户的布局文件。

    通过确认、客户电路已在这些引脚附近设置 C130 (0.1uF)和 C131 (1uF)。
    是否需要额外的电容器?

    如果设置了额外的电容器、我们假设没有效果。

    此致、

    Hirotaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    我们假设客户的 VDDIO 是非常静态的、自举引脚没有电压波动。
    因此,您能否告诉我们您的意见是否在之后?
    电压自动升高
    内部采样时序


    然后、您能否确认在您的站点上使用具有 SGMII 设置的 EVM?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。

    客户电路已在这些引脚附近设置 C130 (0.1uF)和 C131 (1uF)。

    这些是电源引脚的分抽头。

    我建议在模式配置 电阻分压器附近添加一个0.1uF 电容。 您能否在 布局中指向电阻分压器和交流电容。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的合作。

    我建议在模式配置 电阻分压器附近添加一个0.1uF 电容。 您能否在 布局中指向电阻分压器和交流电容。
    ->客户在  RX_D2 (和 RX_D3)和 RX_D0 (和 RX_D1)上的模式配置电阻分压器附近使用0.1uf 电容进行了检查。 但是、也发生了相同的故障。

    因此、它与 VCC 无关。
    正如我们在前面提到的、客户的电压电平是静态的、没有纹波。
    我们需要您对以下内容的意见;
    电压自动升高
    内部采样时序

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的参与。

    从下面的回复中、我是否可以假设 RX_D2在移除 SGMII 接口上的交流耦合电容的情况下进行了测试、并且您在两个端口上观察到了相同的问题。

    客户在  RX_D2 (和 RX_D3)和 RX_D0 (和 RX_D1)上的模式配置电阻分压器附近使用0.1uf 电容进行了检查。 但是、也发生了相同的故障。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    我理解您的想法。 以下是我从 sysems/design 收到的输入


    我们需要您对以下内容的意见;
    电压自动升高

    别指望这一点。


    内部采样时序

    它 是基于比较器的锁存。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    在实验中,我们可以检查另一个引脚上的相同情况。

    可使用的引脚为 LED_1和 LED_2、GPIO_1、GPIO_0。  

    在原理图中、我看到这些是 NC。 您能否检查客户是否可以访问这些引脚?

    对此,

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    在实验中、我们可以检查另一个引脚上的相同情况。
    ->这是否意味着您再现了我们客户对 EVM 的故障?

    可使用的引脚为 LED_1和 LED_2、GPIO_1、GPIO_0。  
    您能否检查客户是否可以访问这些引脚?
    ->客户确认  LED_0 引脚存在相同的故障。  
      是否需要检查 LED_1和 LED_2、GPIO_1和 GPIO_0的相同故障?
      

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    在实验中、我们可以检查另一个引脚上的相同情况。
    ->这是否意味着您再现了我们客户对 EVM 的故障?

    我们以为是在检查另一个引脚上的 mode2行为。


    可使用的引脚为 LED_1和 LED_2、GPIO_1、GPIO_0。  
    您能否检查客户是否可以访问这些引脚?
    ->客户确认  LED_0 引脚存在相同的故障。  

    您能否确认在将 LED_0引脚配置为模式2时是否观察到故障。


      是否需要检查 LED_1和 LED_2、GPIO_1和 GPIO_0的相同故障?

    如果可以进行检查、这将有助于确认问题是否与模式2配置有关。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    我们以为是在检查另一个引脚上的 mode2行为。
    ->作为您的请求的回复,客户使用 另一个引脚- LED0、RX_D2进行了检查。 我们认为这已经足够了。
      我们应该检查所有引脚吗?
      如果您想检查 另一个引脚上的 mode2行为、是否还可以检查是否使用 EVM?
      
    您能否确认在将 LED_0引脚配置为模式2时是否观察到故障。
    ->客户使用 Mode2进行了检查,结果发现了相同的故障。
      这就是为什么、我们假设它与引脚无关。

    如果可以进行检查、这将有助于确认问题是否与模式2配置有关。
    ->这似乎不是有效的建议,而是必然的延误。  


    在这个情况下、
    VDDIO 电压为静态电压、无纹波。 在自举引脚上添加旁路电容器时、故障无法解决。
    ->它与 VDDIO 质量无关。

    -客户使用 LED0和 RX_D2进行了检查。 它会发生相同的故障。
    ->这不取决于引脚。

    -此故障仅在 Mode2情况下发生。

    那么 、您(Kallikuppa San)能否使用 EVM 进行检查? 很难吗?(它包含业务量??)  


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的备注。

    -客户使用 LED0和 RX_D2进行了检查。 它会发生相同的故障。
    ->这不取决于引脚。

    注意到。

    -此故障仅在 Mode2情况下发生。

    那么 、您(Kallikuppa San)能否使用 EVM 进行检查? 很难吗?(它包含业务量??)  

    请您在此详细说明 一下您的意思吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    您能不能详细说明 一下您在这里的意思?
    ->如果您在您的站点上重现客户的故障,我们假定故障很容易对应。
      此外、还将清楚是否取决于客户的(客户的环境)板。
      如果 EVM 是  判断标准的基础、我们认为使用 EVM 进行评估是很好的。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa Sann

    我们要再次确认以下波形。



    在复位电压达到 VIH (1.8V*0.7=1.26V)之前、RX_D0和 RX_D1电压升高。
    正常工作吗?


    RESET_N=HIGH (1.8V*0.7=1.26V)后、自举设置(锁存配置)是否开始?  

    <Question3>
    相关的  在这种情况下,自举是否在提高电压的情况下运行采样?  
    这意味着采样电压是否包含这些上升电压。


    相关的  RX_D0 和 RX_D1电压自动升高、这些引脚只连接到电阻分压器。
    无法从 RESET_N=高电平设置120ns 期间的平坦电压。
    如果 您有一些建议、您能告诉我们如何设置平坦电压吗?

    您能否在提出意见或请求之前先回答4个以上的问题?

    我们需要您的帮助。

    此致、  

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。

    您能不能详细说明 一下您在这里的意思?
    ->如果您在您的站点上重现客户的故障,我们假定故障很容易对应。
      此外、还将清楚是否取决于客户的(客户的环境)板。
      如果 EVM 是  判断标准的基础、我们认为使用 EVM 进行评估是很好的。

    我们必须设置一个自动化环境来执行检查。

    我必须检查供货情况。

    我没有时间线、但会尽快更新您的设置可用性。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    如果您有的答复 ~μ A 您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢 您的检查。  

    我将回顾这些问题并努力提供答案。

    如果问题仍然存在、我们可以计划转到电子邮件、以便我可以包括其他团队成员。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    好的、我们期待您的更新。
    如果您的回复包含机密内容(与器件内部相关)、请通过 E2E 上的私人消息告知我们。


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的备注。 这些问题 与 我们一直在讨论的问题相似。

    您能否复制相同的问题并发起电子邮件主题。

    我可以根据需要循环加入其他成员。

    请告诉我您的想法。

    此致。

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San  

    感谢您的更新。
    我们通过 E2E 私人消息向您发送了我的直接邮件地址。
    我们不知道您的直接 邮件地址。
    如果您使用这些 直接 邮件地址进行通信、请使用该地址与我联系。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢 您的不是。

    我们可以继续对线程进行讨论。

    我将回顾 并提供问题的答案。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的备注。

    我将回顾 并提供问题的答案。
    ->根据您的预测,您将在何时向我们提供答案? 到了这个周末? 还是下周?

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    请举手检查。

    请参阅下面的答案。



    在复位电压达到 VIH (1.8V*0.7=1.26V)之前、RX_D0和 RX_D1电压升高。
    正常工作吗?

    每次执行复位时是否观察到该电压变化? 您可以监控 VCC_1.8V 和 RX_D0的输入吗?

    测得的电压是否在0.140×VDDIO 至0.191×VDDIO 范围内? 您能否提供有关多次迭代中测量的电压的信息?

    如果您关闭设备电源并开机、您是否会看到此问题在多个周期内重复出现。

    1.8V 上的纹波是多少?

    在20211220_DP83867.pdf 中、测量电压的点是什么。



     RESET_N=HIGH (1.8V*0.7=1.26V)后、自举设置(锁存配置)是否开始?  

    您的理解是正确的。


    相关的  在这种情况下,自举是否在提高电压的情况下运行采样?  
    这意味着采样电压是否包含这些上升电压。

    复位后没有为锁存指定时序。  复位后引脚上的电压被锁存。

    相关的  RX_D0 和 RX_D1电压自动升高、这些引脚只连接到电阻分压器。
    无法从 RESET_N=高电平设置120ns 期间的平坦电压。
    如果 您有一些建议、您能告诉我们如何设置平坦电压吗?

    这是内部行为。 只有在电源稳定后、才能实现稳定的电源或按照复位序列进行控制。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的更新。

    每次执行复位时是否观察到该电压变化?
    ->是的, 此电压每次都会变化。
    您可以监控 VCC_1.8V 和 RX_D0的输入吗?
    ->VDDA1P8为  VCC_1.8V、因此客户使用 RX_D0进行了设置。


    测得的电压是否在0.140×VDDIO 至0.191×VDDIO 范围内?
     ×电压升高前,RX_D0电压为288mV,在0.140×VDDIO 至0.191 VDDIO 范围内->在 252.0mV 至343.8mV 范围内。

    您能否提供有关多次迭代中测量的电压的信息?
    ->我们已向客户确认,在 多次迭代中,我们从客户那里听说电压波形是相同的。

    如果您关闭设备电源并开机、您是否会看到此问题在多个周期内重复出现。
    1.8V 上的纹波是多少?
    ->VDDA1P8为  VCC_1.8V,该电压似乎没有 特定的纹波。

    复位后没有为锁存指定时序。  
    复位后引脚上的电压被锁存。
    ->好的,正如您提到的, 
    这段电压上升时间包含器件引脚配置锁存时序,对吧?(请回答“是”还是“否”。)  

    这是内部行为。
    只有在电源稳定后、才能实现稳定的电源或按照复位序列进行控制。
    ->好的,如果这种电压升高是内部行为,我们就会意识到我们无法解决这个问题。 我们的认可是否正确?(请回答"是"或"否"。)  
      然后、我们的客户使用理应稳定的电源作为波形。  

    作为您的结论、  
    此电压上升周期包含器件引脚配置锁存时序。
    此电压升高 是 内部行为。
    因此、是否会由于此电压升高而导致地址误读?(请回答"是"或"否"。)  

    我们想知道器件行为的真实性。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。

    这是内部行为。
    只有在电源稳定后、才能实现稳定的电源或按照复位序列进行控制。
    ->好的,如果这种电压升高是内部行为,我们就会意识到我们无法解决这个问题。 我们的认可是否正确?(请回答"是"或"否"。)  
      然后、我们的客户使用理应稳定的电源作为波形。  

    是的、这是正确的。

    作为您的结论、  
    此电压上升周期包含器件引脚配置锁存时序。
    此电压升高 是 内部行为。
    因此、是否会由于此电压升高而导致地址误读?(请回答"是"或"否"。)  

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    非常感谢您的回复。

    好的、我们现在发现这个现象(电压升高) 是不可解决的、并且由于这个电压升高、地址错误读取出现。

    如果地址误读发生、操作复位切换是一种好方法、对吧?
    (这似乎只是对应的方法。)


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢你的答复。

    如果地址误读发生、操作复位切换是一种好方法、对吧?
    (这似乎只是对应的方法。)

    同意你的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    我们使用 E2E 上的私人消息向您发送了消息。
    (消息包含尴尬的问题、因此 您能否在 E2E 上使用私人消息进行回复?)

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    谢谢。 我将回顾并回答。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的合作。

    我们与客户就该问题进行了会谈。
    客户要求我们跟进;


    您是否计划发布此问题的勘误表?
    作为他们的请求、他们确实需要 使用 勘误表进行永久测量。


    此问题是由电压上升引起的。
    我们认识到使用 MODE1 (低设置)和 Mode4 (高设置)是防止此问题的好方法。

    此外、MODE3也是中等范围、因此可能会出现此问题。
    我们认识到、发生频率遵循顺序。
    MODE2 > MODE3 >>> 1和4  
    正如您的观点、您能 告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您跟进并提供您的意见。




    您是否计划发布此问题的勘误表?
    作为他们的请求、他们确实需要 使用 勘误表进行永久测量。

    客户所想到的 、需要或需要勘误表的信息是什么?




    此问题是由电压上升引起的。
    我们认识到使用 MODE1 (低设置)和 Mode4 (高设置)是防止此问题的好方法。

    如前所述、电压上升不是预期的现象、并且取决于系统。

    此外、MODE3也是中等范围、因此可能会出现此问题。
    我们认识到、发生频率遵循顺序。
    MODE2 > MODE3 >>> 1和4  
    正如您的观点、您能 告诉我们吗?

    根据可用的电压范围、  模式2或模式3中出现自举锁闭相关错误的可能性会更高、但我没有让客户报告自举错误。   当它们在 大多数时间被报告时、它将围绕复位时序或电源。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢你的答复。

    客户所想到的 、需要或需要勘误表的信息是什么?
    ->发生此故障的机制和测量此故障的方法。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka Matsumoto-San、  

    感谢您的参与。

    客户所想到的 、需要或需要勘误表的信息是什么?
    ->发生此故障的机制和测量此故障的方法。

    注意到。 我们将在内部审核并根据需要计划数据表的更新。

    感谢您的所有支持。

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa San

    感谢您的超长支持!
    好的、我们关闭了这个论坛。
    当我们有其他问题时、我们将推出新的主题。  

    感谢您的支持!!!!!

    此致、

    大田松本