This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:DS25BR120

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065211/ds25br120-ds25br120

器件型号:DS25BR120

你好 Nasser

   我有 DS25CP104的 IBIS-AMI 模型。  但是,当我使用此模型时,由于错误,模拟终止。  

我确定 将 DLL 文件与 IBIS 文件放在同一文件夹中。 并且 正确加载了 ds25cp104_TX_210113_x64.dll。

TX 模型运行良好、但 RX 模型不工作。请帮助我们解决此问题、非常感谢!

错误消息如下所示:

  无法加载 AMI 库 D:/model/ds25cp104_RX_210113_x64.dll"。

  请检查您的 IBIS 文件中是否 指定了 DLL 文件以及它 是否与 IBIS 文件位于同一文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik:

       有没有新闻?谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、DS25BR120

    很抱歉、我找不到  DS25CP104的 IBIS-AMI 模型、您能否共享 发送给您的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik:

       我已向您发送了一封私人邮件。请查看、谢谢。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将检查此问题、并尽快返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="321793" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1065211/ds25br120-ds25br120/3950712#3950712"]我将检查此问题并尽快返回给您。  [/报价]

    您好、Malik:

       有没有进展、谢谢。

    Brian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    我遇到了同样的问题、我正在尝试制定一个解决方案。 IBIS 文件中的任何文件关联似乎都没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik:

       ds25cp104_RX_210113_x64.dll 文件似乎不正确。 您的团队可以解决此问题吗? 谢谢。

    Brian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将对此进行研究。 由于 此模型较旧、  目前可能不支持修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    遗憾的是、我们目前没有修复此模型的资源。