This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD70:是否需要端接电阻器?

Guru**** 2381510 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD70, SN65HVD73, THVD1410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062232/sn65hvd70-kindly-advise-on-termination-resistor-required-or-not

器件型号:SN65HVD70
主题中讨论的其他器件: SN65HVD73THVD1410

您好!

我们正在使用 RS485  SN65HVD70、我怀疑终端电阻器(Rt)和偏置电阻器是强制性的还是可选的?

我们阅读了 TIA/EIA-485 (RS-485)、SLLA036D 和 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/rs-485-basics-when-termination-is-necessary-and-how-to-do-it-properly 文档

但对计算仍有一些疑问。

1.如果 、2tpd > t/5、我们需要使用 Rt、如果 2tpd < t/5、则无需使用  Rt 对吗?

2.如何查找传播时间 tpd?

3、 单位间隔(UI)平均值(T=1/F)和 F 是波特率的传输日期速度对吗? 如果误码率为9600位/秒、UI=1/9600=0.000104对吧?

4.最后,无法与方程式 2tpd > t/5相联系。 请举例说明如何计算 tpd 和 tt。 我们使用的是 buad rate = 9600 bit/s、电缆长度为100米。

谢谢、此致、

Naveen K


 
谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    1.正确。 但是、除非有特殊原因、否则始终建议正确终止。

    TPD 是电缆的传播时间、大约为5ns/米。  

    网络传播延迟计算和测试|磁通量

    3.正确。

    TT 是收发器的上升时间、例如、750ns 的 SN65HVD70。 2tpd > t/5 => tpd > 75ns (约15米)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供信息。

    人们对 tpd 的理解很好。 对于500米长的电缆、TPD 将为5x500=2500ns。

    但仍有一些疑问。   您从 SN65HVD70数据表中获取750ns、对吧? 因此、我们需要参考数据表中任何其他器件型号的"差分输出上升/下降时间"的最大值、对吧?

    2.在 SLLA036D 文档中、"驱动器输出转换时间不能超过单位间隔(UI)的0.3倍"、  

     对于    500kbps、TT≤0.3×UI => tt≤0.3 (1/500000)=> tt≤600ns 、如果波特率= 9600bps  tt≤31250。

    在公式"tt≤0.3×UI"中、"0.3"在所有条件下都是固定的、例如任何 IC/波特率/电缆长度/应用、或者它可能会有所不同?  

    我们必须参考案例1或案例2方法进行 tt 计算? 示例:750ns (共源共栅1)还是600ns (共源共栅2)?

    4.如果我们的应用,波特率是9600bps,电缆长度为500meter,tpd 将是2500ns,但 tt 是多少? "2tpd >t5/5"的最终等式的值是多少?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    1.是的、我在数据表中引用了最大 tr/tf。  

    2.是的。 如果上升和下降时间取0.3 x UI、MCU 采样的稳定时间仅为0.4 x UI。

    SN7565HVD70的工作速率高达400kbps。 因此、对于500kbps 应用、您可能需要另一个上升/下降时间更快的收发器。

    再说一次、tt 与收发器关联。 您可以为您的应用选择合适的器件。   

    如有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供信息。

    我们  在 其中一个器件中使用 SN65HVD73和 SN65HVD70、并相互连接。 应用要求为:波特率9600bps、电缆长度500米。 对于下面的两个部分、计算将是正确的?

    TT≤0.3×UI => tt ≤0.3 (1/9600) =>  tt≤31250ns

    2tpd > t/5  => 2*(5ns*500)> 31250ns/5    => 5000 > 6250

    2.对于上述计算"  5000 > 6250"、不需要端接电阻器、对吧?  

    要计算 tt,我们必须使用以下公式"tt≤0.3×UI =>  tt ≤0.3 (1/9600) =>   tt≤31250ns",或者我们需要考虑 tr/tf=750ns=tt 的最大值?

    因为如果我们考虑应用波特率、t=31250ns、如果我们考虑数据表中的 tr/tf 的最大值、t=750ms。 我们必须考虑哪一个?

    在此基础上、我想问一个主要问题。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    很抱歉、如果我没有明确说明。 如果您使用 SN65HVD70、TT 应该为750ns。  

    [引用 userid="6489" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1062232/sn65hvd70-bear-advertise-on-terminal-reserver-required 或 not /3930401#3930401]4. TT 是收发器的上升时间、例如、750ns 的 SN65HVD70。 2tpd > t/5 => tpd > 75ns (约15米)。  [/报价]

    您可以查看此应用手册进行详细讨论。

    https://www.ti.com/lit/an/snla027b/snla027b.pdf

    图14、15和16提供了清晰的可视化效果。  

    我是否可以知道您是否有任何特定的原因要跳过终止?   

    [引用 userid="6489" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1062232/sn65hvd70-gear-advertise-on-terminal-reserver-required-or-not/3930401#3930401"]但除非有特殊原因,否则始终建议正确终止。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供信息。

    我们只有很少的产品、例如两种产品。 一个是网关设备、另一个是传感器、都具有 RS485。RS485设备的数量和电缆长度因应用而异。 波特率将为9600位/秒

    在案例1中、存在一个网关(主站)和一个传感器(从站)。 电缆长度5米、25米、100米

    2.在 CASE2中  ,存在一个网关(主)和5个传感器(从)。 电缆长度5米、25米、100米

    在某些应用中、我们的网关/传感器将与第三代 RS485器件/传感器集成

    首先、在所有情况下、对于任何电缆长度、我们都可以使用端接电阻器。 或者不是?  

    2、即使对于较短的电缆长度和较慢的速度 通信、 我们也可以使用终端电阻器、对吧? 对吧?

    由于、根据数据表、在整个节点/环路中只应连接2个端接电阻器。 我们不知道第三方器件是否在模块内部具有端接电阻器。 在未知情况下、如果同一 节点/环路中的端接电阻器数量为3个或更多、是否正常工作?   好的做法是在连接器上安装板载端接电阻器或外部通孔电阻器?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    你是度假回来的吗?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    感谢您的登记入住- Hao (以及我们的大部分团队)在本日历年的剩余时间内已不上班、并将在1月的第二周返回。 感谢您的耐心、我希望您的假日季能够为您提供良好的服务。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    新年快乐!  

    1.是的,您可以在应用程序的两种情况下使用终端。

    2、即使电缆长度较小、速度较慢、也不会损坏终端的使用。 同样、始终建议使用端接。  

    3.第三方最多可提供多少个节点?  

    4.表面贴装和通过极点电阻器都应正常工作。 关键是电阻与电缆阻抗相匹配。  

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供信息。

    "最大节点数来自第三方"取决于应用程序。 我们最多连接5个 RS-485器件。

    本讨论的主要议程:请告知我们是否可以在以下所有情况下使用端接电阻器?

    1.对于较小的电缆长度或较大的电缆长度,例如:0.5米至10米。 需要 端接电阻器?

    2.  对于较大的电缆长度,例如:10米到 100米。是否需要 端接电阻器?

    3.只有2个使用2米或10米电缆连接的 RS485设备,例如:1个主设备和1个从设备。 主从都需要端接电阻器?

    4. 使用2米或10米电缆连接的5个以上的 RS485器件、所有5个器件都需要 端接电阻器?

    一 所有5个 RS-485器件 都可以具有端接电阻器、或者只有任何两个器件应该具有端接电阻器?

    二 如果所有5个 RS-485器   件都具有120欧姆端接电阻器、则会产生5个并联电阻器并产生24欧姆等效电阻器。 它会正常工作或发生任何故障? 这是我们的主要关注点、我们在一些评论/文档中注意到了这一点。

    三 我们在使用2米长的电缆进行测试时、经历了连接主设备和从设备的2个器件。

       答: 在没有端接电阻器的情况下、传感器的工作正常、电缆长度为2米和10米。

       b.在没有终端电阻器的情况下从能量计接收垃圾数据。 接收端接电阻器的预期数据。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    对于您的问题1和2、正如我在前面提到的、计算是基于您选择的特定器件的上升时间。  

    3.是的、RS-485最适用于菊花链拓扑、这意味着一条主总线具有一些短残桩。

    4.如果第三方节点的最大值为5,则最坏的情况是每个节点都附带端接电阻器。  正如您所说的、端接负载变得很重(总共为24 Ω)、这使得总线振幅更小。 但是、RS-485驱动器在负载为54Ohm 时的最小输出为1.5V、而接收器输入阈值为0.2V。 使用5个端接电阻器、您可以检查最远节点的接收器输入电压是否仍远高于0.2V。  

    您能详细说明 一下这一结果吗?

    [引用 userid="435646" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1062232/sn65hvd70-bear-advertise-on-terminal-resole-required 或 not /3950294#3950294"]

    三 我们在使用2米长的电缆进行测试时、经历了连接主设备和从设备的2个器件。

       答: 在没有端接电阻器的情况下、传感器的工作正常、电缆长度为2米和10米。

       b.在没有终端电阻器的情况下从能量计接收垃圾数据。 接收端接电阻器的预期数据。

    [/报价]

    您是说没有终端、两个节点的一侧可以接收数据吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    关于计算、"考虑9600波特率、电缆长度高达30米"。

    我们注意到 THVD1410 数据表中的下图一和其他文章中的其他图。

    在图中、仅在终端节点中使用了终端电阻器、 并写道 "仅在 RS-485双绞线电缆的末端放置120欧姆终端电阻器"。

    这就是为什么我们有点困惑、所有5个具有端接电阻器的器件都可以工作或不工作?正如您 所说、我们可以将端接电阻器连接到所有器件端点。 如果  连接了10个器件、我们可以在相应的10个端点上使用10个端接电阻器。 如果连接了36个 RS485器件、那么我们需要在相应的端点上连接36个端接电阻器、对吧? 为什么要更加明确地确认、为了避免去焊、如果每个 RS485器件都需要端接电阻器、那么我可以添加 PCB 并避免外部连接。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接电阻器仅对总线两端的信号形状具有所需的影响。

    每个电阻器都会增加总线上的负载。 正常的 RS-485发送器仅针对两个电阻器而设计;更多的电阻器将降低流经每个电阻器的电流、这可能使电阻器上的压降对于接收器来说太小。 如有可能、添加一个断开电阻器的机制(例如、一个跳线)。 或者、不要在任何接收器上放置端接电阻器、并在两端添加单独的端接器件(只包含一个电阻器)。

    对于慢速、您可以使用交流端接(请参阅 AN-903的第5节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回声流明点、RS-485系统需要2个端接(主要采用菊花链拓扑)。 以下是供您参考的应用手册(第6节)。

    https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    我提到了5个终止、因为您说它们来自第三方。 使用少量的终端(>2),驱动程序可能仍能正常驱动总线。 在"标准"RS-485系统中、您只会找到2个端接。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明和郝、您好、

    感谢您提供信息。

    从整体讨论来看,我可以考虑/得出结论,请确认个别问题。

    1、即使  总线连接 了2个器件或32个器件、标准 RS-485系统也应该只有2个端接电阻器、对吧?

    2、如果总线线路连接了32个器件和所有32个具有端接电阻器的器件(总线中总共有32个电阻器)。 这也可以正常工作吗?

    3.正如  Clemens 建议的那样,我们应该避免使用案例2,断开30个电阻器的连接 ,并且在32器件总线中只保留2个端接电阻器,对吧?

    4.有时、如果没有端接电阻器、RS485总线将无法正常工作(错误、如垃圾数据)、即使电缆 长度为10米、9600波特率、对吧?  

    本次对话将帮助我们决定"采用板载终端"或"外部终端"。 由于用户无法  访问(机柜 已设计)、无法提供跳线选项。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.可能不会。

    3.是的。

    4、在这样低速的情况下、它可能会起作用。 但您必须使用示波器检查反射的大小(在末端和中间的任何位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您提供的信息、这将对您有所帮助。

    1.请在不知情的情况下确认(第三方传感器/器件可能内置了板载电阻器)、了解总线可以正常工作的最大终端电阻器数量? 希望总线中最大15个端接电阻也可以正常工作、对吧?

    我们已使用长度为0.5米、9600bps 的普通电线(非 RS485/cat 电缆)将传感器板连接到主板。

    如果没有端接电阻器、则在 PC 上获取 ERROR/RAb垃圾 DATA_LOGS (使用连接到 PC 的主板 UART-USB 查看日志)

    如果我们在 主器件或从器件的任意一侧连接单个电阻器、则会获得预期的精确数据。

    2.我们需要在没有电阻器的情况下使用 CAT 或 RS485电缆检查它是否能够在较短距离内实现低速运行?

    3.我们的疑问是,正常的电缆/电线是否会不起作用?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个额外的电阻器都会减小噪声容限。 驱动器被设计成在端接电阻器上生成至少1.5V 的电压;接收器必须能够处理的电压最高为200mV。 15个电阻器可能对驱动器而言电流过大、因此不可能工作。

    2.你必须测量。 (使用示波器检查反射和其他噪声。)

    3.其它电缆可能会起作用。 (如果它们不使用双绞线、则会产生更大的噪声。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您提供信息。

    我们将检查案例2和3。

    还有一件事、偏置电阻器的情况如何、这也是总线线路中的强制要求? 如果需要、应该只有一端具有偏置电阻器、或者2端可以具有偏置电阻器?

    TVS 二极管有助于实现 ESD 保护。 低于二极管规格的情况将很好、或者您是否可以建议其他事项?

    电压-反向关断电压(典型值)
    12V (最大值)
    电压-击穿(最小值)
    13.3V
    电压-钳位(最大值)@ Ipp
    26V、
    功率-峰值脉冲
    400瓦
    电容@频率
    75pF @ 1MHz

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    偏置网络不是必须的。 请参阅本应用手册的第7节。

    https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    SM712在-7V 至12V 共模下工作、是适用于 RS-485系统的常用 TVS。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供信息。

    我们将考虑偏置电阻器不是必需的。

    如果我们使用偏置电阻器实现失效防护、 那么整个总线线路中只应存在一个偏置电阻器、对吧?

    2.如果总线有偏置电阻器、没有缺点?

    我们 已将3.3V 连接到 IC VCC 引脚。  上拉(ON 偏置)电阻器应连接到3.3V 或5V,否则两者都正常?

    4、脉冲电阻器(R1、R2)仅用于匹配 TVS 二极管钳位电压及其可选的右侧电压? 我们有220欧姆的铁氧体磁珠 、而不是脉冲电阻器。 对吧?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    1.是;

    缺点是直流电流恒定,总线节点的最大值较少;

    3.最好连接与电源相同的电源轨;

    4.是的。 保护是否足够取决于系统要求。 电阻器和 TVS 需要协同工作才能达到保护额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao 和  Clemens、

    感谢您提供的所有信息、感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Naveen K