This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式下的 LED 功能(100BASE-T 至100BASE-FX)

Guru**** 2414360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064809/dp83869hm-led-funcnality-in-media-converter-mode-100base-t-to-100base-fx

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

我们将 DP83869用于我们的设计、它可以在以下模式下运行:
–介质支持:铜缆和光纤
–铜缆和光纤之间的介质转换
–在 RGMII 和 SGMII 之间建立桥接

我们将 DP83869HMRGZR 用作我们设计中铜缆和光纤(100BASE-T 至100BASE-FX)之间的介质转换器。 我们已将 DP83869的 LED_1和 LED_2引脚上的 LED 连接在一起以进行指示。 从数据表我发现 LEDS_CFG1、LEDS_CFG2和 LEDS_CFG3电阻器可用于配置 LED 引脚(LED_1和 LED_2)的功能、极性和闪烁速率。 数据表的表43、44和45中提到的任何内容对所有运行模式都有效? 否则、DP83869的 LED_1和 LED_2引脚在100BASE-T 至100BASE-FX 介质转换器模式中的功能是什么?

此致、

Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya Kumar Singh、

    感谢您的查询。

    请参阅以下部分  

    9.5.2 LED 配置

    LED 功能应在所有配置中均可正常工作。  请注意、它们依赖于自举配置。

    识别系统是否正常工作或您是否发现任何问题。

    您是否已获得 TI 的原理图或设计验证?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya Kumar Singh、

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    感谢您的快速响应。

    附上 DP83869原理图供您参考。 请查看并告知我们您的反馈。 此外、我们希望在 LED 的帮助下显示以下条件:

    1) 1)链路通过光纤(通过绿色 LED)进行稳定

    2)光纤链路或 Tx/Rx 活动中出现错误(通过黄色 LED)

    如果您在 strapping.e2e.ti.com/.../DP83869-Schematic.pdf 上看到上述 LED 功能存在任何挑战、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya Kumar Singh、

    感谢你的答复。

    请预计年终假期将延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    新年快乐!

    您是否通过任何更改查看了 DP83869原理图? 您是否发现任何问题? 此外、您能否在上次回复中分享您对 LED 指示查询的想法?

    此致、
    Aditya Kumar Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya Kumar Singh、

    祝您在2022年新年快乐。

    我没有机会进行审查,我将在本星期中之前提供我的意见。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3250.DP83869-Schematic.pdf

    您好、Aditya Kumar Singh、

    我已在随附的原理图中添加了注释。

    LED 似乎已根据需要进行配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya Kumar Singh、

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa、

    我们将 DP83869用作我们设计中的介质转换器(100BASE-T 至100BASE-FX)、并相应地完成了自举。 您建议在光纤强制模式下将 LED_0引脚设置为1、但在我们使用 DP83869 1000BASE-T 转1000BASE-F 介质转换器时使用该引脚。 这就是我们在设计中保持 LED_0引脚断开的原因。 此外、LED_0引脚上还有内部下拉电阻器。

    请告诉我们、我们是否需要将 LED_0引脚与 VDDIO 连接到100BASE-T 至100BASE-FX 介质转换器模式、或者我们是否可以在设计中通过板载上拉/下拉选项将其保持断开状态。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、  

    感谢您的查询。 我假设您的问题与数据表有关。 我建议使用强制光纤模式。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、  

    我没有听到你的声音。 我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa