Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM、 DP83869
你(们)好
我们希望在项目中使用 DP83869HW (目前为 DP83869EVM)。 我们将 STM32F429zi (Nucleo 板) 与 LWIP 配合使用。
我们只需要 MII 100Mb 全双工。
EVM-bord 上的绑带(来自 SNLA318、第11页)如下所示:
PHY_ADDR 0
1) 1) JTAG_TDO/GPIO_1 开路
2) 2) RX_D3 打开
3) 3) RX_D2 打开
4) 4) LED_0 1
5) 5) LED_1
6) LED_2 0
启动后、我们在0x01DF 中写入0x0060。 之后、我们应该开始从 PC 到我的 MCU 获取 ping 响应。
但我们在我的交换机上只获得链路指示(链路+ ACT)、但没有 ping。
请告诉我们完整的指导原则、让我们逐步配置目标、这样我们就可以进行配置并检查 REG 值和交流
PS:由于使用了 devbords、我们的 MII 线路由带状电缆制成、因此我们需要进行一些 MII 环回测试来测试这条线路。 您能在这个问题上提供指导吗?
PS2:我们可以在哪里获取此 IC 上的参考 C MCU 库?
太多了!