This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:信号完整性问题

Guru**** 2940070 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061193/tusb8041-signal-integrity-problem

器件型号:TUSB8041

您好!

我们目前在 USB2.0通道上的 TUSB8041面临信号完整性问题。 我们已执行眼图检查、但未通过。 眼睛太近了、尤其是在开始时。 我们已经尝试改变 R1电阻器、但这对我们的问题没有影响、它只改变了总体电压电平。
对于 USB3.0通道、我们没有遇到任何问题、它们通过了眼图检查。

其他用户是否有任何想法或体验? 是否可以(通过软件或硬件)调优 TUSB8041?

此致、
Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    您能分享这一看法吗?  PCB 迹线有多长?  当前 R1值是多少?

    不能通过 SW 影响眼图。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以找到眼图测量结果。 我还附上了第二份文件、其中显示了 R1值的变化及其影响。

    PCB 布线长度约为38mm。 电流 R1值为9k53欧姆。

    e2e.ti.com/.../Colibri_5F00_CWL6_5F00_USB_2D00_2_5F00_X1100_2D00_USB1_2D00_connector.pdf

    e2e.ti.com/.../Colibri_5F00_CWL6_5F00_USB_2D00_2_5F00_R1_2D00_tuning_2D00_checks.pdf

    此致、
    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡门:

       从第一个报告中可以看到眼图、它未通过同步字段长度测试、而不是眼图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试运行之间有何差异?  如 Brian 所述、一些故障是由于同步字段和 EOP 宽度导致的、如果您通过集线器发送测试数据包、这些值会发生变化。  确保您正在配置系统、以便集线器生成测试数据包、而不是通过主机或设备发送的测试数据包。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、眼图不会直接失败。 但它看起来也不是很好。 上升沿接近故障、可以进行改进。 还是这是 TUSB8041的典型行为/眼图?

    由于信号完整性测量是在外部完成的、因此我必须阐明如何测量信号完整性。
    仅供我理解:在正常操作中、集线器用于从主机或设备传递数据。 然后按主机/器件发送测试数据包是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享测试运行之间的差异?  数据表的图18-22显示了预期的 TUSB8041行为、但根据布线长度/阻抗、可能会有更多的衰减。

    您可以从主机或设备发送测试数据包并通过集线器、 但是、根据 USB 规范、它将影响测试数据包的同步位数和 EOP 宽度-您的测试工具应进行配置、使其知道您使用的是由集线器或集线器重复的测试数据包 测试工具可以根据 SYNC 位或 EOP 宽度标记故障。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,由于圣诞节假期,我的回答被推迟了。

    基本上、第一个文档(X1100-USB1-connector)中的测试运行和另一个文档中的前2个试验是相同的。 随后,名为...r1-tun调节 检查的文档包含了更多具有不同 R1值的运行。 这在第一页的注释中进行了说明。

    我们的目标是使其更接近数据表中所示的眼图。

    此致、
    Carmen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    好的、9.53K 的第一只眼睛可以在没有任何过冲的情况下提供最佳性能。  由于电缆或布线长度的衰减、眼图左侧的裕度较小、但系统运行有足够的裕度和最小的抖动。  如前所述、眼图测试标记为仅由于 SYNC 位下降而失败、由于使用重复测试数据包而导致 EOP 驱动。  要获得通过测试的结果、请设置测试、以便集线器生成测试数据包。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息。

    我们的测试可能是通过从主机发送测试数据包而集线器仅通过数据完成的。  
    因此、仅测试集线器的功能显然可以通过集线器生成测试数据包。 但是、为了全面分析 我们的 USB 接口、从主机发送数据可能更有意义、对吧? 因为这是标准用例?

    我再次检查了我们的设计、发现主机和集线器之间的布线很长(210毫米)。 但是、从集线器到连接器的布线如上所述短。 集线器如何传递数据? 是否有某种信号处理可以将"不那么好"的输入信号转换为"更好"的输出信号(从信号完整性的角度来看)?

    此致、
    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    集线器在每个端口上都有收发器、它不会通过交换机等模拟意义上的数据包、它会完全重定时 /重新创建这些数据包。   集线器生成的测试数据包与通过集线器传递的测试数据包之间的测试结果唯一区别是 SYNC 位和 EOP 宽度的差异。  这些差异不会改变眼图、但它们会导致眼图处理软件出现故障、因为它们是意外的。  如果下行端口上的 PCB 布线非常短、我希望眼睛更张开。  下游端口上的阻抗是多少?  测试装置是什么样的?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释。 然后、我们应该尝试让集线器发送数据。 我们如何配置集线器来实现这一目的? 我在您的网站上的数据表或其他文档中找不到任何信息。 您能为我们提供指导吗?

    该信号的路由与90欧姆匹配。 但是、集线器和连接器之间有一个共模滤波器。 这会导致问题吗? 我们使用的是 STMicroelectronics 提供的 ECMF02-2AMX6。

    我们的测试装置应该可以正常工作、因为对于其他 USB 接口、我们可以得到非常好的眼图。

    此致、
    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    您使用什么工具让主机生成测试数据包?  它是 USB-IF XHSSET 工具吗?  如果是这样,则有一个集线器选项卡,您可以选择并设置哪个集线器端口发送测试数据包。  由于 USB-IF 规定了 USB 2.0测试程序、因此 TI 没有关于如何运行集线器测试的特定文档、但如果您告诉我您使用的是哪些工具、我可以帮助支持它。

    您可以尝试删除测试中的一个滤波器、但我会假设它是针对 USB 2.0设计的、因此它不会产生显著的影响。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们不确定使用了哪些设置、因此我们将在接下来的几周内重复测量。 我们还将尝试移除用于测试的滤波器。

    我想、然后我们将找到信号完整性问题的背后原因。 如果我知道、我最终会解决 TT。 非常感谢您的帮助!

    此致、
    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    JMMN