This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:低剂量率测试

Guru**** 2783255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064602/ds16f95qml-sp-low-dose-rate-testing

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:DS16F95

您好!

即使该器件是数字产品、并且 MIL-STD-833指出、如果器件按照设计已知不包含任何线性功能、则可以省略 ELDRS 测试、我也在组件数据表中找到以下陈述:

"这些部件在太空环境中可能对剂量率敏感、并表现出增强的低剂量率效应。 所述参数的辐射终点限值仅适用于 MIL-STD 883方法1019条件 A 中指定的条件。"

因此、我们的客户担心该器件是否适合我们要使用该器件的辐射环境。 我们如何确保低剂量率效应不会降低器件的性能? 是否可以购买具有 TI 执行的附加低剂量率测试的组件?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guido、

    关于该部件"在太空环境中可能对剂量率敏感"的声明是在所有未进行低剂量率测试的太空数据表中放置的总括声明。  为了避免混淆、可能应该从数据表中删除它。

    TI 尚未对该器件进行低剂量率测试、但其他人也进行了测试。  结果可在本白皮书中找到:

    A. T. Kelly、R. D. Brown、F. Wong 和 P. R. Fleming、《DS16F95 RS-485收发器中的单粒子和低剂量率效应》、Proc。 IEEE 辐射。 效果数据研讨会记录、2010年7月、第94-99页

    请告诉我们这是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 那么、您能否确认无法通过附加低剂量测试购买此组件?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guido、

    我可以确认的是、要做到这一点、需要在该器件开发的后端提供大量的物流服务。 这不是 TI 可以承诺的。

    此致、

    Eric Hackett