This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:镜像模式下的端口条件

Guru**** 2923760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064971/dp83867cs-port-condition-when-mirror-mode

器件型号:DP83867CS

您好、支持团队、

客户询问镜像模式行为。 镜像模式会改变端口、它是否也会改变极性?  

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    感谢您的查询。

    您的理解是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    请参阅 DP83867 EVM。 我们使用了镜像模式。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    如果您有其他问题、请告诉我。 如果未解决、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    祝您在2022年新年快乐。  

    请参阅以下部分。

    8.4.6.6镜像模式

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    8.4.6.6中的哪个描述显示了镜片模式的极性变化?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    请参阅以下内容

    镜像模式可通过自举或通过寄存器配置启用、使用 CFG4寄存器(地址0x0031)中的端口镜像使能位。 在镜像模式下、信号的极性也相反。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    '在镜像模式下、信号的极性也相反。' 看起来没有极性变化。 是这样吗?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    感谢你的答复。  是的、正确。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    如果没有极性变化、客户的理解是否错误?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    请参阅数据表说明。

    在镜像模式下、信号的极性也相反。

    客户理解 我是正确的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji Ikeda

    我正在关闭该主题、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa