This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:在不使用以太网电缆/介质转换器的情况下从电路板发送数据

Guru**** 2540600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065514/dp83td510e-evm-send-data-from-a-board-without-using-the-ethernet-cable-media-converter

器件型号:DP83TD510E-EVM

您好 、Sreenivasa、

如何在不使用以太网电缆/介质转换器的情况下从电路板发送数据? (我想将数据从 esp32发送到电路板)

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058200/dp83td510e-evm-evm-communication-issue

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我将就此问题与 Sreenivasa 联系。 由于假日季、请预计延迟回复至下周。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank1、  

    祝您在2022年新年快乐。

    如何在不使用以太网电缆/介质转换器的情况下从电路板发送数据? (我想将数据从 esp32发送到电路板)

    您能为我提供方框图吗? 手写也应该可以。

    要与 510通信、有三个选项  

    用于配置的 MDIO  

    MII MAC 接口  

    MDIO 接口

    是否考虑 ESP32是否具有 MII MAC 接口?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    谢谢你。

    请按 如下所示查找方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank1、  

    感谢您的观看。

    我不确定510是否支持使用串行接口通过 MAC 进行数据传输。 我认为这就是想法。 请确认。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank1、

    我没有听到你的声音。 如果您没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa