This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:DP83822IRHBR 是否可以直接替换它?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064932/tlk106-can-dp83822irhbr-replace-it-directly

器件型号:TLK106
主题中讨论的其他器件:DP83822I

您好!

我们的客户 以前在其项目中使用 TLK106RHBR。

他们想知道是否可以 在不更改布局的情况下替换 DP83822IRHBR 而不是 TLK106RHBR?

谢谢、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    感谢您的查询。

    客户应能够根据客户要求使用 DP83822i。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    如果您没有其他问题、请按"已解决"按钮关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrik、

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们的客户想要确认是否可以在不更改布局和软件的情况下替换 DP83822IRHBR 而不是 TLK106RHBR?  

    您可以帮助确认吗? 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    感谢您的查询。

    这应该起作用。 客户是否尝试过测试、是否有一些问题或 进行一些分析。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    我没有听到你的声音,因此关闭了这个话题。

    此致、

    Sreenivasa