This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:引脚1位置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1064936/dp83822hf-pin-1-location

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件:DP83822I

您好!

你好。

我们的客户希望知道 DP83822引脚1所在的象限。 数据表显示了 Q1 (第123页)和 Q2 (第119页)。  

可以帮帮你吗? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick

    感谢您的查询。

    请提供 您所参考文档的链接。

    页码与 DP83822i 不匹配。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们指的是该数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83822hf.pdf

    第119页


    第123页:


    谢谢、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cedrick

    感谢您的查询。

    这是器件在卷带内的放置。 在器件上、引脚1始终相同。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cedrick

    您还有其他问题了。 如果未解决、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    数据表上有2个相关信息、它们相互冲突。

    那么、客户想知道哪一个是正确的?


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cedrick

    请您回答并注意。

     根据第119页上的数据表信息、应该是正确的。  

    我可以进行内部检查。  请预计年终 假期会延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cedrick

    祝您新年快乐。

    第123页-象限1似乎是正确的信息。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cedrick

    我将关闭该线程、因为我没有听到您的声音。

    此致、

    Sreenivasa