This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:低功耗模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3221, MAX3227, TRS3227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065047/max3221-low-power-mode

器件型号:MAX3221
主题中讨论的其他器件: MAX3227TRS3227

尊敬的,

圣诞节快乐~

如下所示, 引脚12 连接 GND, 引脚16连接3.3V,它是否处于低功耗模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如表8-1所示、通过这些连接、当 Rin 电压无效时(即总线断开或另一端的驱动器被禁用时)、驱动器处于自动断电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    Clemens 讨论的表格如下:

    当 FORCEON =低电平、且/FORCEOFF =高电平时、自动断电模式被启用。 有效的 RS232电压电平将导致 DOUT 正常运行。 无效的 RS232电压电平会导致器件通过自动断电功能断电。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    此客户按照上面所示的自动断电配置进行操作。 但是、当将 RS232电缆连接到 PC 时、电流消耗从1uA 增加到 4mA、这对于系统而言非常高。 我们监视保持在 H 逻辑的/invalid。 我们假设器件仍应保持断电模式、这种模式会消耗更少的电流。  我们可以采取什么措施来降低电缆连接但待机情况下的电流消耗? 非常感谢。

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3221会保持开启状态、因为 PC 会生成有效的 RS-232电平。

    当 RS-232总线有一个有效电压但保持空闲30s 时、MAX3227/TRS3227自动断电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈苔丝,

    感谢您的提问。

    对于 RS232、有一个介于-3V 至+3V 之间的不确定区域。 在该范围内、标准化接收器无法解释该范围内的数据。 RS232的空闲状态是输出低电压=~-12V、这可能是来自 PC 的电压电平。  

    当输入 Rin = L 或 Rin = H 时、INVALID 引脚始终为高电平(H)。FORCEON、/FORCEOFF 和/EN 引脚与/INVALID 的输出状态无关、这就是该引脚保持高电平的原因。 我们可以在以下数据表的逻辑表中看到这一点。

    Clemens 提到了 P2P 兼容器件:MAX3227/TRS3227、如果在 RS232信号线空闲时需要低功耗模式、则可以替代 MAX3221。 MAX3227/TRS3227在不活动状态最长60秒后进入低功耗状态(1uA)。  

    此致、

    Tyler