This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:TPD2E009是否可用于几百 kHz RS-485应用?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E009, TPD2E007, AM26C31, AM26C32, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061283/tpd2e009-can-tpd2e009-be-used-for-several-hundred-khz-rs-485-application

器件型号:TPD2E009
主题中讨论的其他器件: TPD2E007AM26C31AM26C31IAM26C32StrikeTHVD1552

大家好、  

我的客户正在考虑使用  TPD2E009连接 AM26C31INSR 的差分输出。 他回答了2个问题、您能提供帮助吗? 谢谢。

 TPD2E009是否可用于 RS-485应用? 通信速度为几百 kHz。  

  顺便说一下、我在 RS-485 应用中看到了建议的 TPD2E007 ESD 保护 IC 选择指南、我看到 了 TPD2E009和 TPD2E007之间的差异是单向和双向的。  

  这是否意味 着 RS-485应用需要双向?

2. 可以将 AM26C31INSR 的输出与 TPD2E009DBZR 的 D+和 D-相连吗?  

根据  AM26C31INSR 的数据表、VDO 为3.1V。  

根据 TPD2E009的数据表、工作电压范围为0V 至5.5V。  

因此、我认为3.1V VDO 在范围内、可以在此处使用 TPD2E009。 我是否理解正确? 还是 VDO 需要翻倍、因此应该是6.2V?   

 

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    请在下面查看我对您的问题的回答:

    1. 我不建议在 RS-485应用中使用 TPD2E009。   由于信号电压在正值和负值之间振荡、因此需要使用双向二极管。 这就是 TPD2E007更适合的原因。
      1.  
    2. TPD2E009上的 D+和 D-引脚标记为这样、因为该器件主要用于保护 USB 接口。 但是、这两个引脚之间的功能没有差异。 您可以将其视为标记为"IO1"和"IO2"、而不是"D+"和"D-"。

    对于工作电压电平、您还需要考虑共模电压。 如果 A 和 B 之间的差分电压为4V、但共模电压也为3V、则最高工作电压电平实际上相对于接地为7V。 在这种情况下、像 TPD2E009这样的5.5V 二极管会过早开始传导。 这就是建议使用 TPD2E007等14V 二极管的原因。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、  

    感谢你的答复。 我了解  TPD2E007在这里工作得更好。  

    我对 RS-485有一些问题、或许我应该咨询 RS-485团队。 但是、如果您对此有任何专业知识、请告知我。  

    1、根据图3。 在这个 E2E 主题中、我认为  AM26C31INSR 的最大 Vout 将是 VOS+(VDO/2)=3+4/2=5V、而不是您提到的7V。 我理解错了吗?  

    2.在上述情况下、我认为应用于 ESD IC 的电压范围将是1V (3-4/2)~5V (3+4/2)。 在这种情况下、由于输出仅为正值、因此可以使用单向 ESD IC TPD2E009吗?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我将把这个主题转给 RS-485收发器团队、以回答您关于工作电压电平的第一个问题。  

    关于您的第二个问题、我同意、如果相对于接地的电压电平保持在1V 至5V 之间、则 TPD2E009将起作用。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-can-tpd2e009-be used-for th数 kHz-RS-485-application/3927406#3927406]1. 基于图3。 在这个 E2E 主题中、我认为  AM26C31INSR 的最大 Vout 将是 VOS+(VDO/2)=3+4/2=5V、而不是您提到的7V。 我理解错了吗?  [/报价]

    您的数学是正确的、但我不知道您在案例中得到4V 的位置。 我计算出的 Vos = VOC = 3V、VDO = VOD = 3.1V。 那么、我本来会计算出[3V +(3.1V / 2)]= 4.55V。 在 Matt 的解释中、他使用的假设数字不一定与 AM26C31器件的规格相关联。  

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-can-tpd2e009-be used-for th数 kHz-RS-485-application/3927406#3927406]2. 在上述情况下、我认为应用于 ESD IC 的电压范围将为1V (3-4/2)~5V (3+4/2)。 在这种情况下、由于输出仅为正值、因此可以使用单向 ESD IC TPD2E009吗?  [/报价]

    我可以想到几个原因、您可能希望在 RS485应用中使用 TPD2E007而不是 TPD2E009。  

    即使在您描述的仅看到正电压的情况下、AM26C31I 的 VOL (低电平输出电压)规格的典型值也是0.2V。 是的、该电压为正、电压也可能在该电平振铃、有时可能会低于 GND。 您可以在 Matt 在之前的回答中提供的图中看到这种影响。  

    当看到"Y"电压(差分信号的同相输出)大约为0V 时、您可以看到轻微的振铃有时会降至0V 以下。 这种振铃影响也可以根据信号频率放大。  

    我查看了 ABS。 TPD2E009的最大规格、我恐怕会将器件推至0V 规格以下。

    我还可以考虑在 TPD2E009上使用 TPD2E007的另一个原因、因为您的发送和接收 RS485器件之间存在共模差异。 大多数 RS485应用通过几米到几百米的长度的电缆进行传输。 这段电缆距离可能会产生一个 GPD (接地电位差)、该 GPD 会将 D+和 D-引脚上的电压推入低于或高于接地电压、从而通过高于或低于其绝对值来断开 TPD2E009。 最大 I/O 电压容差(我认为这正是 Matt 在上面的回答中得到的结果)。 符合 RS485标准的收发器应能承受-7V 至+12V 的共模电压范围。  

     这就是我建议将 TPD2E007用于 RS485应用的原因、因为它具有宽工作电压范围:-13V < VIO < 13V。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    感谢您的详细解释!

    我知道 、由于 IO 电压容差、TPD2E007在这里是一个更好的选择。  

    客户表示 AM26C31INSR 的 Y、Z 输出引脚在0V~3V 之间、根据 Matt 的评论、我认为 TPD2E009也应该在这里工作。 (我了解如果施加负电压、振铃影响可能会导致问题)

    但是、我想向您确认您对 GPD 的评论。  

    我不确定是否应该问您或 Matt、如果在 RS485驱动器侧实施 ESD 保护 IC、RS485接收器是否还需要 ESD 保护 IC?  

    如果是、我认为即使是 TPD2E009也可用于驾驶员侧、并且具有客户的测量结果、 由于接收器侧的 GPD、可能会超出 TPD2E009的 IO 电压容差。  

    谢谢。

    此致、

    Jo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-co-tpd2e009-be used-for -th数 kHz-RS-485-application/3929558#3929558"]我不确定我是否应该询问您或 Matt,RS485接收器是否还需要 ESD 保护 IC,如果在 RS485驱动器侧实施 ESD 保护 IC?]

    这取决于系统中的接地差异。 假设您有一个 RS485收发器在~1m 的距离与另一个 RS485收发器通信。 由于距离较短、接地电位差(GPD)可能不是很高。 因此、单个 ESD 保护器件就足够了。 在另一种情况下、您有两个相同的 RS485收发器、但现在您的通信距离为500m。 接地端可能位于不同的电压下、因此您具有更重要的 GPD。 在这种情况下、如果您要双向通信(RS485是双向通信协议)、最好在两个收发器上都包含 ESD 保护 IC。

    如果您在两侧使用 TPD2E009、由于其 ABS 有限、我可以将其视为一个问题。 0V <-> 6V 范围的最大 I/O 电压容差。 如果 AM26C31INSR 在"Y"上发送3V 的高电平、在"Z"上发送0V 的低电平、则您的差分电压为3V。 但是、如果在另一个收发器的接收端有一个5V 的 GPD、那么现在有一个看起来像3V + 5V = 8V 的高电平信号、以及一个0V + 5V = 5V 的低电平信号。 差分电压仍为3V、但您的高电平和低电平信号会电平转换为共模电压、这很容易将其推至绝对值之外。 TPD2E009的最大条件。 这就是我推荐 TPD2E007的原因、因为它考虑了这些共模漂移。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    感谢您的解释。  

    客户现在正在考虑将 TPD2E007添加到 AM26C32 (接收器)的输入引脚。  

    但是、AB。  对于 AM26C32、输入电压的最大值为-11V 至14V、 对于 TPD2E007、建议的 VIO 范围为-13V 至13V。

    因此、客户有一个问题、即当施加-12V~-13V 电压时 、在 TPD2E007的保护激活之前、AM26C32是否会先断开?  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    这一点很好。 绝对 AM26C32引脚的最大输入电压为-11V 至14V、而 TPD2E007的建议 VIO 范围为-13V 至13V。 因此、如果对输入施加~-12V 的持续电压、则 AM26C32将在 TPD2E007之前发生故障。 它在负范围内关断约2伏、以提供全面保护。 TPD2E007可在 ESD 冲击的情况下快速分流电流、但通过查看数据表、我看不到可抑制~12v 信号的特定钳位电压。  

    我们通常推荐客户用于 RS485应用的另一个 TVS 二极管是 Littlefuse 的 SM712 TVS 二极管阵列。 我 在这里链接了数据表

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyler,

    感谢您的继电器。

    因此、如果预计应用的持续电压低于-12V、那么您认为 TPD2E007不适合为 AM26C32提供 ESD 保护、对吧?

    由于 SM712的 VRWM 为7V、因此如果对 AM26C32的输入施加低于-7V 的电压、SM712会将电压钳位到-7V、对吧?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    TPD2E007在负电压范围内不适合约-2V 电压、但可保护正过压。 为了使用 ESD 瞬态保护器件来保护 AM26C32的整个输入范围、该保护器件需要具有更低的输入绝对值。 最大值、因此它会首先烧坏或具有保护 AM26C32的电压钳位功能。  

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-co-tpd2e009-be used-for -th数 kHz-RS-485-application/3940054#3940054"]并且 由于 SM712的 VRWM 对于负电压事件为7V、如果应用了-7V/2632"]、SM712将电压钳制为-7V[如果输入电压低于-7V]

    这是器件设计用于传导电流小量但允许 RS485数据有效传输的工作电压。 之后不久、钳位侧会在击穿电压范围内发生。 数据表中对此进行了说明:

    SM712将在<-7.5V 和>+13.3V 时传导大量电流。 因此、当发生过压事件时、SM712将灌入电流、确保它不会到达 AM26C32、从而保护器件。 SM712还具有符合 IEC 61000-4-2标准的 ESD 保护。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    感谢您的解释! 我知道 由于 电压范围的原因、TPD2E007不能用于保护 AM26C32的负极侧。  

    我知道 、如果 AM26C32的输入电压范围为-7V~12V、可以使用 SM712。  

    您好、Matt、  

    TI 是否有其他可与 AM26C32搭配使用的 ESD 保护解决方案?

    基于自 ABS 以来与 Tyler 的讨论。 另一方面、AM26C32的最大额定值为-11V~14V、即 ABS。  TPD2E007的最大额定值为-13V~13V。 因此、如果施加-12V 电压、则在 TPD2E007工作之前、AM26C32将首先断开。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    TPD2E007击穿电压不会保护 AM26C32。 如果我们查看下面的击穿电压曲线、我们会看到击穿电压~+-17V 意味着我们将达到绝对值。 在 TPD2E007开始传导电流之前、AM26C32上的最大条件。  

    我查看了 SM712数据表、并注意到钳位规格并不能完全保护 AM26C32。  

    工作电压为-7V 至+12V、这为 AM26C32留出了足够的空间、因为 RS422信号的摆幅大约为0V 至5V。  

    击穿电压为-7.5V 至+13.3V、这将开始因过压事件保护 AM26C32。

    以下是我关注的方面:

    钳位电压为-11V 至+19V。 例如、如果发生+18V 冲击、则可能会损坏 AM26C32、因为 SM712无法及时钳位以保护器件。  

    我们需要做的是找到一个在 ABS 之前夹紧的保护器件。 AM26C32的最大条件。  

    我在 MPD 中循环查找合适的保护器件。 我知道 Matt 目前不在办公室。 您可以在下周的某个时候收到回复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、Hi Tyler -

    假设 RS485信号摆幅约为0V 至5V -并且假设您希望保护 D+和 D-;TPD2E009适合保护 AM26C32收发器、因为 TPD2E009的电压钳位最大值为8V、低于 AM26C32器件的绝对最大值。

    如果您希望保护摆幅大于5V 的信号,则需要另一个设备。

    遗憾的是、TPD2E007是唯一一款能够保护高达13V 信号的 TI 器件。  我们正在开发一系列中压器件 、我们应该在不久的将来提供更多的产品。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、Erika、

    感谢你的答复。 让我组织客户的系统配置、 让我再次澄清我的问题。  

    客户使用 AM26C31和 AM26C32分别与 THVD1552的接收器和驱动器侧进行通信。  

    客户正在考虑向  AM26C31的输出和 AM26C32的输入添加 ESD 保护 IC。  

    基于上述配置,客户希望了解以下内容:  

    1.哪一款是适用于 AM26C31的最佳 ESD 保护 IC?  我认为 TPD2E007 适合这一需求。  

    2. 什么是适用于 AM26C32的最佳 ESD 保护 IC?   我认为 TPD2E009适合这一需求。 但我担心 Tyler 前面提到过。 由于 AM26C32的 VIL 为0V~0.8V、 因此即使在短时间内信号低于0V、TPD2E009也可能会断开。 这会是个问题吗?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    感谢您提供清晰的总结。

    --就第1项达成协议。

    --就#2而言,TPD2E009应该起作用。  如果 VIL 为0 ~0.8V、并且如果信号在很短的时间内低于0、则不会有问题。  输入电平可能会降低一点、从技术角度讲、低至大约-0.6V、没有问题。   此过程 确实有一些裕量。

    希望这对您有所帮助、

    Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!  

    感谢你的答复。  

    关于#2、我理解并将向客户推荐用于 AM26C32的 TPD2E009。  

    关于#1、根据#2上的答案、 如果 AM26C31的 VOL 为0.2V~0.4V、TPD2E009是否还能够用于 AM26C31? 由于客户希望尽可能使用相同的 ESD 保护器件、因此让我仔细检查一下。 如果存在风险、我会向 客户推荐用于 AM26C31的 TPD2E007。

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    由于两个收发器之间存在潜在的共模电压差异、我不建议将 TPD2E009用于 AM26C31。 由于其击穿电压工作范围和 ESD 浪涌保护额定值、我相信 TPD2E007是您保护 AM26C31上的总线的最佳选择。 即使在共模变化的情况下、TPD2E007也将继续让信号数据通过、同时保护总线免受高压事件的影响。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    很抱歉、上面的拼写错误、客户将 THVD1552与 AM26C31和 AM26C32搭配使用。  

    我了解 AM26C31应使用  TPD2E007提供 ESD 保护。  

    对于 AM26C32、虽然 Erika 说 TPD2E009应该可以、但我仍然有疑问。  

    如果我的理解是正确的、当 AM26C32接收来自 THVD1552的信号时、我认为 AM26C32的引脚和 B 引脚获得的 VID 分别为1V 和4V。 (假设 VCC=5V)。  

    当 THVD1552的驱动器与 AM26C32 (接收器)之间的距离较长(即几百米)时、是否不会由于 GPD 引起的共模电压而导致电压变为负值?  

    在这种情况下、负电压将超过绝对值。  TPD2E009的最大额定值、这可能会导致 TPD2E009损坏。 因此、我仍然怀疑 TPD2E009是否可用于 AM26C32的 ESD 保护。  

    我想知道使用 TPD2E009 为 AM26C32提供 ESD 保护是否没问题、您能帮您进行仔细检查吗?

    如果可能、让我们通过 WebEx 进行讨论。 如果我 对 RS422有任何误解、请改正。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    Erika 仅在假设电压仅在-0.6V 至6V 之间摆动的情况下建议使用 TPD2E009。但是 、正如 Tyler 在上次答复中所说的那样、共模转换会发生、这会 导致电压超出 TPD2E009的可接受范围。 因此、TPD2E007是两款收发器的最佳选择。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的评论。  

    我想问、  

    让我总结一下上述答案、请帮助确认我的理解是否正确。  

    TPD2E007的绝对 最大额定值为-13.5V~13.5V、因此可以完全保护 ABS。 AM26C31的最大额定值范围(-14V~14V)。 这意味着、TPD2E007可与 AM26C31配合使用、而不受任何限制。   

    2. TPD2E007无法保护全部 ABS。 AM26C32的最大额定值范围(-11V~14V)、这意味着 TPD2E007不能与 AM26C32搭配使用。 以保护完全 ABS。 AM26C32的最大额定值范围(-11V~14V)、客户需要选择 ABS 更窄的其他 ESD 保护器件。 最大额定值范围。  

    最后、我要澄清一个问题。  

    是 AM26C32的 ABS。 最大额定值-11V~14V、定义为直流电压?  

    我是说、如果在 ESD 事件期间向 AM26C32施加低于-12V 的电压、 AM26C32本身应该是安全的、无需外部 ESD 保护 IC?  

    我想问的是、如果客户不向 AM26C32施加直流-12V 电压、 TPD2E007可以使用 AM26C32提供 ESD 事件保护、对吧?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    您在#1上是正确的。 对于#2、TPD2E007仍可正常工作。 由于 AM26C32的-11V 至14V 工作范围在 TPD2E007工作范围内、因此 TPD2E007不会烧断。 我建议您观看有关工作电压的视频,以阐明您的理解: https://training.ti.com/esd-essentials-esd-working-voltage?context=1136983-1139548-1135651 。 在 TPD2E007数据表中、Vrwm 未明确说明、但可与  绝对最大规格相关。  

    关于您的最后一个问题、是的、这是 AM26C32的直流绝对最大值。 对于大多数数据表、除非将其指定为"瞬态绝对最大值"、否则绝对最大电压用于恒定直流电压。 因此、如果您在几纳秒内向 AM26C32施加-12V 电压、则由于器件的内部 ESD 单元、该电压应该可以正常工作。 但是、如果长时间施加-12V 电压、AM26C32将会失败。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢你的答复。 我明白了。 客户希望确认一件事。  

    您说:"因此、如果您对 AM26C32施加-12V 的电压并持续几纳秒、由于器件的内部 ESD 单元、该电压应该可以正常工作。"  

    如图2所示。 TPD2E007数据表的说明、ESD 事件持续至少180ns、在此期间施加-20V 以下的电压。

    即使在几百纳秒内 AM26C32也不会损坏、对吧?

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tpd2e007.pdf#page=5

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    我想确认两点。  

    1、ABS。 AM26C31的 Y、Z 引脚的最大额定值定义为 Vo、即分别为-0.5V~7V、对吧?  

    2.如果绝对 AM26C31输出引脚(Y、Z)的最大额定值分别在 -0.5V~7V 范围内、Y、Z 引脚上的电压甚至超过-0.5V~7V 在 ESD 事件中、AM26C31应该是安全的、对吧?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    我无法确认、因为 AMC26C32数据表未明确说明瞬态绝对最大值、但我认为它应该起作用。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    感谢您的提问。

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-can-tpd2e009-be-used-for th数 kHz-RS-485-application/3956422#3956422]1. ABS。 AM26C31的 Y、Z 引脚的最大额定值定义为 Vo、即分别为-0.5V~7V、对吧?  [/报价]

    是的。 考虑到这是一个非常旧的部件、ABS。 未明确列出 Y、Z 引脚的最大条件。 对于单个引脚的中断条件、我们必须查看-0.5V ~ 7V 的最大输出电压。  

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-can-tpd2e009-be-used-for th数 kHz-RS-485-application/3956422#3956422"]2. 如果 ABS。 AM26C31输出引脚(Y、Z)的最大额定值分别介于 -0.5V~7V 之间、Y、Z 引脚上的电压甚至超过-0.5V~7V 在 ESD 事件中、AM26C31应该是安全的、对吧?[/引述]

    AM26C31的内部 ESD 保护可能会也可能不会针对超过-0.5V ~ 7.0V 范围的给定 ESD 冲击提供保护-这取决于瞬态时间和瞬态电压电平。 我们可以更确定、如果我们实施外部 ESD 保护电路、器件将能够承受。 但是、如果在 Y 或 Z 上同时有一个8V 直流信号几秒钟、则可能会损坏器件、除非您有一些外部保护来钳制 ABS 之前的电压。 最大额定值。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好、Tyler、  

    感谢您的评论和解释!  

    让我检查一下我对您的以下理解。  

    假设客户将 TPD2E007用于 AM26C31、并将 AM26C32用于 ESD 保护。  

    TPD2E007将在 ESD 事件期间吸收电流(能量)、因此即使施加到 AM26C3x 上的高电压也会超过其绝对值。 最大额定值(因为它与 TPD2E007并联)、

    由于流经 AM26C3x 的电流很小(这意味着不会向 AM26C3x 施加太多能量)、因此 即使在 ESD 事件期间施加高压、也不会对 AM26C3x 造成问题。  

    我的理解是否正确?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    [引用 userid="440122" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061283/tpd2e009-can-tpd2e009-be used-for th数 kHz-RS-485-application/3957975#3957975"]

    TPD2E007将在 ESD 事件期间吸收电流(能量)、因此即使施加到 AM26C3x 上的高电压也会超过其绝对值。 最大额定值(因为它与 TPD2E007并联)、

    由于流经 AM26C3x 的电流很小(这意味着不会向 AM26C3x 施加太多能量)、因此 即使在 ESD 事件期间施加高压、也不会对 AM26C3x 造成问题。  

    [/报价]

    我相信您的理解是正确的。 独立的 AM26C3x 器件可能会也可能不会因 ABS 外部的 ESD 冲击而受到永久损坏。 最大额定值。 因此、添加 TPD2E007等外部保护电路 可为总线上的器件提供额外的过压保护。 在发生高压事件时、必须引导大量电流。 TPD2E007不会推动电流流流过收发器、而是会消耗大部分电流、从而帮助 AM26C3x 免受可能损坏器件的高电气应力的影响。  

    此致、

    Tyler