This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:短路问题

Guru**** 2559180 points
Other Parts Discussed in Thread: DS89C21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063282/ds89c21-short-circuit-problem

器件型号:DS89C21

大家好、

我收到了客户的问题。

"型号:DS89C21TMX NOPB、调试时、5英尺短路。 随附的电路图供参考。 请分析原因。

问题:当电梯在快速模式下自动运行时、发现操作员无法连接。
现象:通过电路板监控、发现 Z 信号引脚无效。
1.进行了板载 DZ17短路测试、DZ17的2英尺和3针未短路、TVS 管未损坏。
2.对来自板载 U9的短路测试、U9的4引脚和5引脚短路、RS-422收发器损坏。

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonggui、

    我不确定这里有什么问题。 客户是否想知道造成损坏的原因、如何减轻损坏或其他问题?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eric:

    感谢你的帮助。

    是的、简而言之、客户设计了上面的电路图、但引脚5短路、希望能帮分析原因。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhonggui,

    我有几个建议。  

    我的第一个建议是仔细检查输入/输出连接。 确保传输线路未连接到另一条传输线路。 引脚5是来自器件的 RS422输出信号。 如果引脚5 RS422输出上拉至高电平、同时同一线路上的另一个驱动器尝试下拉至低电平、则可能会发生电源接地短路。 这可能会使引脚承受超时应力并损坏器件。  

    我查看了 SM712 TVS 二极管的数据表、看起来反向关断电压(工作峰值反向电压)与 RS422标准的共模输入电压范围:-7V 至+12V 匹配。 由于客户应用中的通信距离不长、因此我认为共模电势不是大问题。 SM712的钳位电压可能会也可能不会保护 DS89C21、具体取决于输入端的电流浪涌类型。 从引脚1或引脚2到引脚3的钳位电压为19V 和31V。 这些值都在 ABS 之外。 DS89C21在+-14V 时的最大接收器输入电压范围。 器件会首先发生故障、TVS 管仍然完好无损、这是有道理的。  

    如果该系统已经在 PCB 上、我将检查所有焊料 、以确保没有焊料短路。 极不可能、但也可能是此应用程序生产中的潜在问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种类型的电路板已经进行了大规模生产、每月的出货量大约为10K、因此电路本身造成的芯片损坏可能性很低。
    哪些因素和外部因素会导致芯片的4引脚5引脚短路?您能列出一些可能性吗?
    最好发送故障芯片进行故障样品分析。
    非常感谢
     Tom Dai   
    电子邮件:daipp@stepelectric.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我在之前关于 RS422标准的答复中讲错了。 出于某种原因、我将 RS485电压范围与 RS422电压范围混淆。 RS485接收器输入电压范围为-7V 至+12V、而 RS422接收器输入电压范围为-10V 至+10V。 SM712是一款符合 RS485标准的器件、不一定能保护 RS422标准的电压范围。  

    DS89C21的引脚5是器件的 RS422信号输出。 其绝对最大电压为-0.5V 至+7V。 由于 SM712 TVS 二极管反向关断电压为-7V 至+12V、因此 DS89C21将在 SM712器件之前烧断、因为在过压情况下、它将允许-7V 至+12V 信号通过器件。 SM712击穿电压范围为-7.5V 至+13.3V、其中 SM712将消耗大量电流来保护下游器件。 最后、我要说的是、SM712对于该器件而言不是可行的保护器件。  

    通过一些快速研究、我找到了一个关于制造 PCB 上可能出现的短路的简短列表。  

    (1)根据公差和机器精度、细管可能会继续形成细线。  

    (2)回流焊-焊锡膏可能会意外地连接两个彼此非常接近的引脚。  

    (3) PCB 设计-布线可能会意外连接到不同的网络(良好的程序会在 PCB 发布之前发现这一点、我坚信这是原因)

    (4)焊盘-如果焊盘与焊盘之间的空间相比较大、您可以在回流焊接过程中轻松形成焊桥。

    我将了解如何处理故障芯片以获得故障分析报告。 我会尽快向您提供这些信息。 由于假期、此过程可能需要一些时间才能开始。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom / Zhonggui、

    可通过 TI 网站上的此链接找到提交的故障分析:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    如果您未直接从 TI 购买器件、则必须先通过分销商进行客户退货流程:DigiKey、Mouser 等  

    此致、

    Tyler