This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:内部上行连接是否需要交流耦合?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063716/tusb8020b-is-ac-coupling-needed-for-internal-upstream-connection

器件型号:TUSB8020B

大家好、团队、

  • 如果上行端口连接到内部 CPU、我们是否需要使这些信号交流耦合?
  • 如果需要耦合、则仅 TX 侧(CPU->USBHUB)正常、或 RX 侧(USBHUB->CPU)也需要耦合。

从数据表9.2.2图可以看出 USB_SSTXx 引脚和连接器之间需要交流耦合电容器。

此外、下面的 E2E 主题涉及类似的情况、但涉及下游端口。

> TUSB8020B:内部使用的下行 TX 信号的交流耦合

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您的问题已分配给相应的工程师。 由于美国假日、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、内部 USB 3.x 连接需要交流电容。  两组 SS 线路上都有电容、集线器的 TX 线路连接到 CPU 的 RX 线路、CPU 的 TX 线路连接到集线器的 RX 线路。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMM、

    感谢您的反馈。 我知道两条 SS 线路都需要耦合电容器。

    我还想确认放置位置。 是否可以将其放置在通信节点附近、在本例中是 CPU 侧?

    由于 EVM 在连接器(下游发送端)附近实现了它、它是否会在上游情况下反向? 还是应该始终靠近通信方? (连接器、CPU 侧)

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议将交流电容器放置在靠近 SS 连接每侧的发送器的位置、但是、在嵌入式系统中、布线可能较短、并且可以根据需要改变放置方式。

    此致、

    JMMN