This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:原理图检查

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061135/hd3ss3202-schematic-check

器件型号:HD3SS3202

大家好、

我的客户对 HD3SS3202有一些顾虑、

在数据表中、红色圆圈中没有交流耦合电容器。

但是 Microchip 的集线器需要在 TX 中添加电容器、我的客户想知道、他是否需要在引脚4和引脚5中添加交流耦合电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason:

      您只需要在多路复用器的一侧、引脚4/5或引脚11/12上使用交流电容。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我的客户是否需要在引脚1/16上添加交流电容?

    引脚11/12您是指 U833?  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说 HD3SSS3202、交流电容位于引脚4/5或引脚11/12和引脚7/8上。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我对数据表感到困惑。 在数据表中、仅 B0+、B0-、C0+、C0-添加了交流电容。

    A0+、A0-.A1+、A0-_B1+、B1-、C1+、C1- 不添加交流电容。 我应该遵循数据表吗?

    您刚才说过、我需要在 引脚4/5或引脚11/12和引脚7/8上添加交流电容。

    仅 TX 需要添加交流电容? 或两者都需要添加交流电容。


    您认为我的客户的原理图是否正确?



    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:TX /RX 通道之间需要75nf 至220nf 的交流电、通常放置在 TX 侧

    2;仅 在多路复用器的一侧需要交流电容。

       您还需要显示 Hub 上游和 DN2以及 DN4的原理图、以进行完整的原理图审阅。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我通过邮件将文件发送给您、请检查。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否收到原理图?  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、原理图看起来不错。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢。

     我有一件事让我感到困惑。

    1) 仅 Tx 需要添加交流电容或 TX、RX 两者都可以添加电容。 因为在红圈中、TX 和 RX 都不会添加交流电容。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在每个 TX/RX 对之间、只需要一个75nf 至220nf 的交流电容。

    通常为每个 USB 主机或器件在 TX 上放置交流电容。

    多路复用器是 TX/RX 之间的路径、您可以在多路复用器的任一侧放置电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白了。

    谢谢。

    Jason