This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130:10%的生产器件在加电后无法启动视频

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, TPS54325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061935/sn75dp130-sn75dp130-10-of-parts-in-production-fail-to-initiate-video-after-power-up

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件: TPS54325

关于这一间歇性问题、某些 SN75DP130器件在  SN75DP130 +3.3V 电源稳定之前、并不总是检测到 DP 监视器将 HPD_SINK 置为高电平、因为 DP130 HPD 控制器内的触发器会初始化为错误状态-

是否有解决此问题的软件工作解决方案? DP130数据表表明、默认情况下、如果 HPD_SNK 信号变为低电平的时间超过2毫秒、它会自动进入待机模式以节省功耗。  那么、只有在 DP130处于待机模式时、才会发生 HPD 控制器触发器初始化为错误状态的间歇性问题? 还是在非待机模式下也会发生不正确的 HPD 控制器触发器初始化?  如果 这将防止 DP130的这一问题、并且 DP130并不总是检测上电 监视器将 HPD_SNK 信号置为高电平、我们将继续禁用待机模式(通过将 I2C 控制寄存器偏移01h 中的 AUTO_POWERDOWN_DISABLE 设置为"1")。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有软件解决方法。  在 RSTn 被释放后、HPD_SNK 需要出现。 这是为了确保内部数字先获得稳定的功率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      我们还有一个关于这个主题的问题。  Akiva 发现我们的设计不符合 SN75DP130电源有关上电序列的建议。  在我们的设计中、在加电时、Vcc 在 Vddd 之前施加。  电源来自一对 TPS54325降压转换器。  我更改了软启动电容器、以便 Vddd 上电发生在 Vcc 上电之前。  完成此操作后、未能输出视频的电路板在10个上电周期中平均有9个正确地提供了连续10个上电周期的视频。  现在、我们很好奇、如果仅更改加电序列就足以解决 DP130寄存  器无法始终使用受电监视器正确初始化的问题。  如果电源定序是固定的、DP130寄存器是否仍然可以不正确地初始化?  请告知我们、如果我们修复了上电序列、是否建议在芯片上电和释放复位之前仍阻止 HPD_SNK 上电。  我认为我们应该以任何方式解决电源定序问题、但也希望得到确认。

    此致、

    肯诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     您的问题正在由相应的工程师审查。 由于新年假期、您的帖子可能会延迟回复。 给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要遵循 DP130数据表中的电源序列。 请给我几天时间、与我们的设计团队确认如果遵循正确的电源序列、是否仍然适用 HPD_SNK 要求。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      您是否能够确认 HPD_SNK 要求是否仍然适用?

    谢谢、

    肯诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯诺

    很抱歉、由于这个问题上的延迟、我咨询了设计团队、 我们仍然希望 HDP_SNK 保持低电平、即使 VDD 在 VCC 之前加电也是如此。

    谢谢

    David