This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:10BASE-T 合规性测试程序

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062855/dp83826e-10base-t-compliance-test-procedure

器件型号:DP83826E

大家好、

您能告诉我 DP83826E 的10Base-T 合规性测试程序吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865271/dp83822evm-compliance-test-for-10basete-test-pattern

我找到 了上面用于 DP83822的类似线程。

上述主题中的程序是否适用于 DP83826E?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    您可以使用寄存器0x27 (如数据表中所述)为测试模式选择所需的图形

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram-san、

    我的客户只想仔细检查 SNLA266附录中10BASE-T 的序列是否适用于 DP83826。

    我的客户检查 了所需的测试可以使用 SLNA266上的脚本完成。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SLNA266的寄存器配置可 用于 强制 PHY 处于测试所需的模式。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在测试10Base-T 合规性测试、DP83826E。

    有关 PHY 设置过程、请参阅以下 URL。

    DP83826E:10BASE-T 合规性测试程序-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    DP83822EVM:10BaseTe 测试模式的合规性测试-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    10BASE-T 波形 有噪声。 频率为125MHz。请参阅附件。

    存在电路噪声的可能性。

    但是、我想检查 PHY 寄存器设置是否正确。

    请给我建议。

    e2e.ti.com/.../10Base_5F00_waveform.xlsx

    此致、

    Niwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器设置正确。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram-san

    感谢您的回答。 请告诉我另一点。

    您为什么需要以下内容?

    4 -启用模拟回送模式

    寄存器:0x0016

    值:0x0108

    此致、

    Niwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我不确定。 我可以想到的一点是、如果在链路状态期间出现一些数据模式、则回路启用是强制 PHY 进入链路状态的一种方法。

    --

    此致、

    Vikram