This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:调优 DSI 输入

Guru**** 2756745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1063457/sn65dsi86-tuning-dsi-input

器件型号:SN65DSI86

我们使用提到的 IC、遇到以下问题:

-电桥使用外部 REFCLK

-根据 EDID 数据,我们可以通过网桥生成测试数据,并在显示屏上看到

CPU 端图形堆栈已启动并正在运行

-桥接器状态显示

状态寄存器:
[0xf0]= 0x00000003
[0xF1]= 0x00000000
[0xF2]= 0x00000000
[0xF3]= 0x00000000
[0xf4]= 0x00000000
[0xf5]= 0x00000000
[0xf6]= 0x00000000
[0xf7]= 0x00000000
[0xf8]= 0x00000000

显示屏上无画面。 GPIO2/3上没有 HSYNC/VSYNC 输出

是否有如何使用寄存器0x11中的调优选项? 或者、我们应该在不同的位置查找潜在的错误吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用了本 e2e 指南中的电子表格来生成 DSI86寄存器编程值、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用主线 Linux 驱动程序、因为这是我们的用例。 由于我们可以根据来自监视器的 EDID 数据生成和显示测试模式、因此我们肯定会有一个指向监视器的 DP 链路。 在电桥的输入侧、我们可以看到、显示控制器中的图像以正确的格式扫描出来、并且我们可以通过 DSI 线路观察信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有机会分享原理图、监控器 EDID 信息和 DSI86寄存器编程值?

    如果您看不到 HSYNC 或 VSYNC、DSI 视频时序寄存器可能无法正确编程。

    谢谢

    David